工厂自动化:通过OPC UA直接集成IDS NXT相机
OPC UA将基于AI的图像处理技术引入现场层
IDS是第一家在OPC UA协议下退出本地支持的推理相机的公司,这是机器视觉与过程自动化相互融合的一个里程碑。这意味着IDS NXT相机可以用相同的语言与机器、控制器进行通信,并直接交换任务和结果。了解更多细节,请参阅我们最新的技术文件。
最新发布的IDS NXT相机更新软件,借助OPC UA,向工厂自动化领域用户带来了十分有趣且新颖的功能。因为无法生成例如结果数据等直接可用的信息,截止目前,工业相机还不是典型
的OPC UA设备。
而IDS NXT相机则不同。由于具有集成SoC(片上系统)的嵌入式视觉系统,它们可以独立评估图像,使OPC UA成为工业4.0系统中自我描述的理想语言。如今相机能标准化无缝地实现现场层与机器和控制器之间的信息传输,从而智能地参与应用程序工作流程。我们的技术文件详细说明了OPC UA如何将基于AI的图像处理引入现场层,且无需编写任何代码。