IDS:可持续发展愿景
利用技术创新为环境保护做出贡献
来自Obersulm的工业相机制造商IDS Imaging Development Systems GmbH认为有责任尽可能减少其生态足迹。这反映在其自身的商业活动中,例如,我们生产实现气候补偿的耐用相机型号且采用资源节约型的生产方式和物流。作为许多自动化解决方案的组成部分,工业相机的使用也为用户节省资源开辟了新的途径,从而改善了可持续性。
IDS认识到保护自然资源的重要性,并努力平衡环境、社会和经济目标。为了应对气候变化和生物多样性丧失等全球挑战,公司不仅注重生态责任,还注重创新和竞争力。
专注开展负责任行动
即将出台的CSRD报告标准强调了可持续性在公司治理中的重要性。因此,越来越多的中小企业在长期议程中纳入了这一主题,并正在制定相应战略。IDS在各中型公司中处于领先地位:“自2021年以来,我们一直以完全气候补偿的方式开展工作。我们始终如一地执行我们的综合能源理念,在Obersulm仅使用100%的绿色电力和气候补偿天然气。我们的绿色物流也是当之无愧的。”IDS质量与环境管理总监Sebastian Liepe表示:“我们已经采取了各种措施来实现这一目标。我们已经将包装中的塑料含量减少到5%以下,用可生物降解和可持续的替代品取而代之。预计到今年年底,我们将能够改用回收率接近100%的棕色包装。除了DHL GoGreen,我们现在还使用UPS碳中和计划。我特别高兴的是,我们的个人穿梭箱广受欢迎,而且可重复使用包装越来越普及。“
尽管开发和生产工作只在德国巴登-符腾堡州的主要厂区进行,但有些排放难以避免,例如,全球电子元件采购的供货物流或员工通勤产生的排放。我们通过支持国际气候保护项目抵消这些排放。这使得uEye CP相机系列和uEye ACP型号可以称为气候补偿相机。
可持续应用和流程的推动者
公司追求的目标是开发出既能提供技术创新,又能带来生态效益的产品。在自动化和机器人技术日益发展的时代,机器视觉(与人工智能相结合)发挥着至关重要的作用。在它们的帮助下,公司可以提高产品质量,节省资源,以更环保的方式生产。例如,工业相机记录质量特征或消耗数据。应用在质量保证或检查领域可减少拒收、避免投诉、退货或维修。在机器人和自动化领域,相机可以实现各方协作,在艰苦环境或单调任务中为员工提供支持。通过这种方式,公司可以将人力资源用于更具创造性和价值的任务。
几乎无限制的应用范围涵盖了设备、工厂和机械工程领域的多个工业和非工业部门。IDS管理合伙人Jan Hartmann表示:“在许多领域,我们的工业相机通过识别和改进流程的瓶颈或低效环节,不仅有助于优化流程,还提高了流程的可持续性。当我们的相机用于可持续应用时,也会产生创新潜力:在林业领域,我们的系统可以帮助在早期发现和定位火灾,以最大限度地减少甚至防止严重破坏。在农业中,基于人工智能的相机可以识别杂草,因此只需以环保的方式选择性地施用杀虫剂。反过来,智能收割机能够确定最佳收割时间并减少浪费。例如,在医疗技术中,相机用于医疗设备的自动目视检查,在内部物流中,它们通过优化货物检查来防止出现成本高昂和损害声誉的投诉。相机的潜在应用范围广阔,这表明视觉和智能传感器技术可以成为可持续解决方案的有力推动者。“
更多信息:
https://cn.ids-imaging.com/sustainable-applications.html
https://cn.ids-imaging.com/sustainability.html
图像(© IDS Imaging Development Systems GmbH)