采用系统化方法的智能农业:利用图像处理技术为家族企业实现高性价比的自动化
基于人工智能的马铃薯分拣
不断提高的质量标准、日益加剧的成本压力以及劳动力短缺,给农场带来了重大挑战。对于直销商和家族企业而言,在确保运营成本效益的同时,切实保障产品质量尤为关键。因此,能够实现流程自动化且即使对小规模经营也具有成本效益的智能农业解决方案正变得越来越重要。
Karevo 推出的 Karevo DUO85 采用了 IDS Imaging Development Systems 的工业相机,正是为满足这一需求而提供的解决方案:该系统能够可靠地实现马铃薯和洋葱的自动分拣,使得基于人工智能的图像处理技术即使对于小型农场而言,也成为了一种经济高效的解决方案。
挑战:确保质量,降低成本
手工分拣土豆和洋葱既费时又费力。各种类型的损伤,例如生长裂缝、金针虫侵害、干腐和湿腐、畸形、机械损伤或绿色变色,只有付出相当大的努力才能可靠地识别出来。
Karevo的联合创始人兼总经理Benedikt Keßler(贝内迪克特·凯斯勒)强调:“Karevo DUO85 的研发旨在让直销商和家族企业也能轻松使用光学分选技术。这使得规模更小的企业也能拥抱数字化转型,并高效地实现流程自动化。该系统不仅能确保产品品质始终如一,还能减轻员工在分拣过程中的工作量。”
解决方案:基于人工智能的马铃薯和洋葱视觉技术
Karevo DUO85 实现了分拣过程的完全自动化。根据系统配置的不同,通常会使用两台至八台IDS uEye FA系列的GigE Vision相机。这些照片从各个角度捕捉了每一颗块茎,并呈现了其表面的完整360°视图。该系统对每颗土豆拍摄超过15张图像,并利用高性能计算机进行实时分析。
图像数据被传输至一款专门开发的软件程序,该程序利用人工智能评估尺寸、缺陷类型与严重程度、形状及其他质量参数等特征。该人工智能系统能够以像素级精度检测七种最常见的质量缺陷,准确率高达95%,同时还能评估这些缺陷的严重程度和尺寸。除了马铃薯外,DUO85还能分选黄洋葱和红洋葱,并具备可靠的外物检测功能:无论是土豆还是洋葱,都能彻底清除其中的石块和土块。
所使用的 AI 模型旨在确保在实际环境中稳定运行,并在必要时(例如作物严重受污或涉及特定品种的情况)可通过补充图像数据进一步优化。
基于这一分析,该系统控制着一套气动指式分拣系统——这是一种由压缩空气驱动的分流和分拣系统,其中可单独控制的指状执行器与图像处理系统同步,以精准且轻柔的方式将产品从传送带流中分流出来。这确保了受损的块茎或不符合规格的块茎能够被可靠地分离出来。
结果是:分拣结果稳定、人员需求减少,且处理能力稳定且持续,每小时可达5吨——这对各种规模的企业而言都具有明显的经济优势。
经济效益:从可控的投资开始
开发 DUO85 的一个关键目标是确保其入门门槛较低。该系统专为直销人员和家族企业设计,此前这些群体几乎无法接触到基于人工智能的图像处理和视觉技术。“凭借DUO85,我们让中小企业能够轻松开启数字化转型之旅,”凯斯勒表示。“我们的客户不仅能享受到始终如一的高品质产品、大幅减轻员工的工作负担以及更高效的流程,而且无需承担高昂的投资成本。”
盈利能力始终取决于各企业的具体运营结构。Karevo通常估计可节省一至两名(临时)员工,这在许多情况下意味着投资回收期约为两至三年。
该定价方案专为中小企业量身定制,旨在优化投资回报率并确保盈利能力。此外,该系统采用模块化设计,具备可扩展性,能够灵活适应不同规模的企业——这是确保长期投资安全性的重要因素。
IDS 的相机技术:性能稳定、功能强大且易于集成
Karevo 采用的 IDS uEye FA 系列 GigE Vision 相机搭载了 Pregius S 系列的 510 万像素 Sony IMX547 传感器。得益于全局快门和BSI(背照式)技术,即使在分拣和加工区域的复杂光照条件下,这些相机也能呈现出色的图像质量。这些相机采用坚固耐用的设计,具备IP69K防护等级、螺纹锁紧连接器以及宽广的工作温度范围,非常适合在恶劣的农业环境中使用。诸如相机内预处理等功能也能降低所需的计算能力。
IDS公司2D机器视觉产品经理Jürgen Hejna对此描述如下:“对于DUO85等应用而言,可靠性、坚固性和易于集成是关键因素,此外还有图像质量。uEye FA 相机正是具备这些功能,不仅能实现可靠的多机位协同工作,还能最大限度地降低集成和维护需求。”
借助 IDS peak 实现快速集成并确保未来兼容性
使用 IDS peak SDK 还能带来另一项经济效益。“借助 IDS peak,我们能够快速且可靠地将相机集成到我们的系统中。得益于优化的控制、参数设置和诊断功能,我们能够确保在农业应用中实现高图像质量和可靠的性能。与此同时,我们还能受益于长期的兼容性,并降低未来系统升级的开发成本,”贝内迪克特·凯斯勒解释道。
用户友好的界面让复杂的人工智能技术变得易于使用。参数可直观调整,不同分拣方案可轻松切换,只需轻点按钮即可生成详细报告。DUO85 可无缝集成到现有的分拣线中,也可作为独立的光学分拣系统运行,并可根据具体需求进行定制。
“得益于优化的控制、参数设置和诊断功能,我们能够确保在农业应用中实现高图像质量和可靠的性能。”
展望:面向未来农业的视觉技术
当前的工作重点是马铃薯的自动化质量评估。这为进一步的应用开辟了广阔的可能性——卡雷沃计划在未来充分挖掘这一潜力。“计算机视觉在农业中的应用正变得越来越重要。必须使用专为严苛的户外环境设计、性能强劲且可靠的相机系统,”凯斯勒表示。
Karevo GmbH
Karevo 开发了基于人工智能的分拣系统,用于食用土豆、种薯和洋葱的质量控制。这些机器能够可靠地检测缺陷和异物,从而减轻企业人工分拣的负担。Karevo 是慕尼黑工业大学(TUM)的一家衍生公司,由 Benedikt Keßler、Felix Beck 和 Johannes von Wittke 于 2024 年创立。
十余年来,她持续创作新闻发布与应用报告,并凭借专业知识设计企业主题及技术产品传播方案.凭借她在战略性B2B沟通领域的丰富经验,她能够精准制定传播信息,并提供内容扎实、技术严谨的解决方案——始终以真实性和清晰度为核心。
您的项目
我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!!
时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。
应用领域
探索工业相机如何塑造未来。