节省设备空间以及成本的相机解决方案

节省设备空间以及成本的相机解决方案

专注在本质上

由于单板相机对的成本比较低,并且体积比较小但具备所有基本的功能,所以许多的工程师以及OEM的客户在设计设备的时候会选择使用单板相机集成到他们的设备中。只有36mm x 36mm 的体积的紧凑型单板相机IDS uEye Le 系列对于空间有限的嵌入式系统扮演著非常重要的角色。法国制造商 Kloé 使用LE单板相机在桌上型系统的刻版机中,提供光罩精确快速的定位。相机可以轻易的安装并且不占空间。透过最尖端的传感器技术,IDS相机提供高画质的影像。此外,OEM仍然保留未来扩充功能设备功能的可能性。

应用程序

位于法国 Montpellier的Kloé专门研发与生产微米技术制造科技的相关设备。除此之外,产品还包含了无光罩的雷射直接雷射 微影制程系统以及 UV LED 光罩以及光刻机系统。后者特別使用在芯片制造,微光学(Micro optics)以及生物技术 (Lab on Chip),为了要将光罩对準硅,玻璃基板或是晶圆的表面并且曝光至底层的表面。

CPU内的芯片包含了多层的垂直排列, 建构电子电路以及整个芯片的功能。为了确保每层的芯片的导电都有正确连接,在生产时必须确保每层芯片都有精準的排列好。对準记号像是交叉,矩形或是micro rules 都是在曝光在第一层晶圆的表面。在UV 曝光前这些模式将用于其他层芯片的光罩目标调整对準

UV-KUB3: 安装两台IDS单板相机,让定位标记可以达到 精度<2μm 。
UV-KUB3: 安装两台IDS单板相机,让定位标记可以达 到 精度<2μm 。

为了能尽可能将準确的对準变尽可能的变得简单, Kloé 利用了工业摄影机带来的优势,在其最新的UV-KUB3 光罩对準机安装两台IDS单板相机。这两台USB2 uEye LE系列相机只有 36 x 36 mm的大小,在接下来推出带有镜头接口的版本也只有 5mm的高度。Kloé 将相机直接安装在一个特制的光学系统而节省了许多空间。两台相机都透过USB2.0与Linux 系统的嵌入式电脑链接。被撷取的影像以及放大的位置标记直接在内置的显示器上显示。然后透过遥控手把来执行对位。

“当然,双眼显微镜也可以被使用在相同的应用中,但是相对的使用单板相机则不占空间”负责UV-KUB系列的产品经理Benjamin Rolland解释著,作为一个产品的优势 "我们的产品是设计成桌上型。边常只有47.5公分,并且可以在直径100mm的晶圆表面上执行5”的曝光。如果搭配大尺寸萤幕将可以更好操作。在考量过这些简单的影像处里(强化对比, HDR),我们可以将对準的準确率做到小于 2 microns。

可选择是否装备镜头接口:IDS USB2 uEye LE系列单板 相机体积只有36x36mm
IDS USB2 uEye LE系列单板 相机体积只有 36x36mm

相机

如同 Kloé 本身,其他OEM的客户也都会有各自对相机功能,影像品质以及画素的要求。因此IDS 的uEye LE系列涵盖广泛的规格以及不同的版本。产品型号横跨GigE,USB2.0, USB3.0 以及在近期要推出的USB3.1 Type-C 等接口规格。同样的传感器也有各大品牌从0.4到18 megapixel。 可选择的型号规格有单板相机不带镜头接口,单板相机附带S或是CS/C接口,或是带外壳的型号。OEM客户可以轻易的找到适合他们需求的功能相机。

Kloé 在每个机台中集成了两台UI-1241LE。USB2.0单板相机不带镜头接口的相机搭载了高感光的e2v1.3MP(1280 x 2014 px) CMOS传感器。制造商使用了单色的传感器。除了拥有可以跟CCD抗衡的感光能力,相机同时具备了几个实用的特殊的功能:传感器提供了可以切换的全局快门以及卷帘快门,在不同的应用要求以及使用条件中有著极大的弹性。最高可以提供到四个区域的AOI。8 pin的Hirose 连接口具备了5V的电源供应,触及功能,闪光功能,2 GPIOs 以及一个I2C bus用来控制周边的外接装置,提供了接近无限的链接性以及使用灵活性。

Kloé SA: Mask Alignment - UV-KUB 3
Mask Alignment - UV-KUB 3

软件

谈论到灵活性:得力於SDK对于所有的IDS相机都是一样相容的,OEM客户对于未来产品的功能扩充则特別显示出IDS相机的弹性。使用 uEye API,Kloé 可以将所有单板相机的传感器功能都简单迅速集成至应用上。 套装软件包含了API,可以对应Windows7,8,以及10,同时也可以使用在Linux跟Linux Embedded的环境上。IDS提供的SDK 专门给IDS系列相机使用,并且与所有相机型号都相容,不论是USB 2.0,USB 3.0还是GigE。

所以在集成相机到系统的时候不需要顾虑到相机的接口规格是否不同。工程师可以轻易的从USB 2.0切换到效能更强的USB3.0或是千兆以太网口的街口规格。只需要在相机中的特別参数中做一些调整,省去了重新开发应用的麻烦。 IDS 套装软件也提供了C,C++以及VB程序编写语言作为集成相机以及撷取图像的范例。开发者可以直接套入他们开发的程式中。也有其他相关的机器视觉软件可以搭配使用,例如HALCON, MERLIC, NeuroCheck,或是以及direct interfaces.

Kloé SA

徽标 “Kloé”

得力於高效能的Dilase技术,Kloe才能成为今日有能力应用高分辨率雷射直接在很厚的多层光阻剂上以高宽度比例来颏蚀的领导厂商。其在生产激光光颏系统以及光敏树脂的专业为Kloe提供了控制光子相互作用的特殊技术。

uEye LE

使用的型号:UI-1242LE

IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

十余年来,她持续创作新闻发布与应用报告,并凭借专业知识设计企业主题及技术产品传播方案.凭借她在战略性B2B沟通领域的丰富经验,她能够精准制定传播信息,并提供内容扎实、技术严谨的解决方案——始终以真实性和清晰度为核心。

您的项目
我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!!

时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。

应用领域
探索工业相机如何塑造未来。