您没有可比较的项目。
我们的案例研究展示了来自众多行业的应用实例。通过以下案例,了解IDS相机如何实现创新的图像处理解决方案。
高精度监控:IDS 提供的嵌入式摄像头可对高真空室中基于激光的核聚变实验进行精确定位和高效监控。
为研究衰老过程,人们采用嵌入式显微镜方案测量失重状态下衰老情况。
便携式检测系统使用热成像相机以及带有自动对焦功能的uEye LE相机来检测复合材料的薄弱点。
借助光学直线度测量装置,可在机械和工厂工程领域通过相机提供零部件直线度和平面度测量。
在检测机器人单元中集成强大的IDS相机,即使在极端天气下,也能对存在爆炸隐患的区域进行安全检查。
在基尔亥姆霍兹海洋研究中心(GEOMAR)的自主水下航行器中集成IDS的USB 3相机,可以调查气候变化对海洋生物所产生的影响。
在多旋翼机中安装集成IDS USB 3板级相机的嵌入式视觉系统,实现对受灾地区的实时监测。
在光罩写入机中搭载的USB 2单板相机可以精准长宽比准确快速地写入光罩。
您的项目我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!
时事通讯了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。
遗憾的是,某些国家无法下载我们的软件。感谢您的理解。
如有任何疑问,请使用我们的联系表格。