知识库

基于相机的精准分拣技术助力成长型企业更专业地运营

IDS工业相机在Farmsort设施中监控马铃薯分拣过程

智能农业稳步推进

概觀

  • 工业:农业 / 智慧农业 / 马铃薯分拣
  • 相机:USB3 uEye CP (U3-3270CP Rev. 2.2)
  • 任务:在连续过程中,根据大小和质量将未清洗和已清洗的马铃薯分拣成多个等级
  • 挑战:不断提高的质量要求、劳动力短缺,以及在存在土壤、异物和恶劣收获条件的情况下对可重复分拣结果的需求
  • 解决方案:Farmsort.one 将全电动轨道系统与 1.5 米长的检测段以及两到三台用于重复光学检测和目标剔除的相机相结合
  • 客户受益:在实际条件下,每小时可处理 1.4 到 1.7 吨,最多可分为五个等级,且超过半数的农场无需再进行人工分拣。

不断提高的质量标准和劳动力短缺正迫使农场重新审视其分拣流程。随着吞吐量的增加,人工分拣很快就会达到极限:该方法耗费大量人力,难以复制,且结果不尽如人意。气动系统通常被认为噪音大、维护成本高且能耗大——正因如此,对许多企业而言,无论从经济角度还是组织角度来看,它们都不是一个可行的选择。能耗、噪音和维护成本正逐渐成为稳定生产和可持续增长的实际障碍。由德国公司Schmiede.one研发的Farmsort.one光学分拣机,展示了如何将工业检测原理应用于中小企业,从而实现高吞吐量的稳定生产流程。

沿预定检查路径进行结构化检查

该系统概念的核心是一条1.5米的检测通道。在这条生产线上,每颗土豆都会经过多次目视检查。根据具体型号的不同,IDS Imaging Development Systems 的两台或三台工业相机会从不同角度对持续流动的货物进行监控。与仅进行单一或全面记录的系统不同,这种方法基于重复操作、冗余设计和受控的货物处理,从而实现了与生产流程相融合的质量评估。

“我们不需要的是抽查,而是在规定距离内进行受控检查,”Schmiede.one 的项目经理 Jan Kiwitt 解释道。“轨道系统与多重检测相结合,既能可靠地检测质量特征,又能保持稳定的吞吐量。”

Farmsort.one 已集成到一条具有明确物料流的现有马铃薯分选线中。
Farmsort.one 作为现有分拣线的一部分:1.5米的检测通道可在货物流中实现可重复的质量评估。

基于电动输送机的分拣系统,确保工艺稳定

Farmsort.one 能够以每小时高达两吨的速度,将未清洗和已清洗的马铃薯分选成多达五个等级。该系统的核心组件是一个基于全电动输送机的通道系统,迄今为止,该系统主要应用于大型工业设施中。与气动分拣机构相比,它具有产品导向精准、磨损少、能耗低等优势。无论人员配置如何,受控的产品输送都是确保分拣结果一致和生产连续运行的基础。

相机技术作为质量的客观衡量标准

在目视检查方面,Schmiede.one 采用 IDS 的工业相机。他们会记录1.5米长检查段上的每一颗块茎,从而能够对生产过程中的质量进行客观评估。USB 3.0 Vision 工业相机可用于实现与现有分拣线的紧凑集成。短信号路径、简便的连接方式和稳定的图像传输,确保了沿轨道进行可靠的检测。

Farmsort.one 配备集成 IDS 相机,用于马铃薯分选
IDS公司的USB3 uEye CP相机负责对马铃薯进行分类

根据系统的具体配置,通常会使用两到三台 IDS U3-3270CP Rev. 2.2 USB 3.0 Vision 相机。一台相机负责对物体进行分类,并检测异物(如石块)以及块茎上的细微缺陷(如金针虫蛀孔)。另一台相机会追踪传送带上的每一个物体。配合旋转编码器使用时,可以精确测定每颗块茎的位置,从而有针对性地剔除受损或不符合规格的农产品。

集成工作采用IDS peak SDK完成,该SDK支持可重复的参数设置、正确的相机安装以及精确的对焦调整。“在线集成分拣系统中,可靠性与集成安全性是关键因素,图像质量同样至关重要,”IDS公司2D机器视觉产品经理Jürgen Hejna强调道。“可靠的接口、长期的可用性以及可重复的相机设置,对于低维护的连续运行至关重要。”

Farmsort.one 配备相机的马铃薯分拣检查区。
一窥Farmsort.one的检测区:多台相机会沿着预设的检测路径对每个块茎进行扫描。

一次通过即可完成尺寸和质量分级

Farmsort.one 将尺寸和质量标准整合到单一的分拣流程中。有瑕疵的商品在第一道分拣口被分流,超大尺寸的商品在第二道分拣口被分流,而A级农产品则继续留在主产品流中。在实际生产条件下,许多工厂的处理能力可达每小时1.4至1.7吨,且不会影响测量精度。多达73%的用户完全不再需要重新分拣,这大大减少了对分拣人员的需求。

Farmsort.one 系统可在现有的分拣线上对马铃薯进行分拣。
尺寸与质量综合分级:Farmsort.one 能在单次处理中将次品、过剩产品和一级农产品分拣出来。

该系统可通过远程监控轻松进行控制。视频展示了货物如何经过全方位检查,然后进行分拣:第一个出料口用于去除石块,而第二个出料口则用于分拣B级产品。

模块化、可扩展的生产线理念与技术展望

该系统采用模块化设计。生产商可以先采用较小的配置,随后再扩展系统,增加更多的分拣出口或更多相机。该管线控制系统设计灵活,既支持24伏信号,也支持FlowControl。此外,远程监控功能还允许远程调整和优化分拣参数。

应用前景

目前正在研究其他改进缺陷检测的方法,以供未来应用。其中包括单目深度分析以及近红外(NIR)和短波红外(SWIR)波段的多光谱检测方法。目的是可靠地记录更多质量特征,并通过额外的客观标准来补充人工分拣。

IDS 的工业相机和软件为稳定、可重复的检测提供了技术基础,并支持将基于相机的质量评估集成到紧凑型分拣线中。

Schmiede.one GmbH & Co. KG

Schmiede.one 标志

Schmiede.one 是格里姆集团的创新实验室。该公司凭借一支跨学科团队,致力于开发新的自动化解决方案和数字产品,以提升农业的效率,促进本地化发展,并实现可持续发展。

uEye CP

使用的型号:U3-3270CP Rev.2.2