渡轮上基于像机的智能乘客计数,提高当地交通的透明度和可预测性
像机的作用
精确记录乘客人数对运输公司至关重要--这有助于优化时刻表、更好地利用运力和更有效地组织当地公共交通。基于像机的乘客计数是一种现代化的解决方案。智能图像处理系统自动精确地记录上下车人数,无需人工计数。挪威 Adigo Mechatronics 公司专门为渡轮开发了 Adigo nPax 系统。所需的图像由 IDS Imaging Development Systems GmbH 公司的工业相机提供。但是,这项技术究竟是如何运作的,有哪些优势,在哪些地方已经得到了应用?
应用
国际航运法规要求轮渡运营商了解船上乘客的确切人数--这项任务传统上是与售票流程一起处理的。然而,在自动化进程中,渡轮登船越来越多地转向自由流动模式。车辆和乘客可直接驶入或步行进入渡轮,无需传统的检票口或障碍物。像机、传感器或数字收费技术等自动化系统可实时记录车辆的车牌号或乘客数量。目的是:快速、顺利地办理登机手续,无需长时间等待或人工检查。
然而,对行驶车辆中的乘客进行计数仍然是一项挑战,往往需要工作人员的协助,尤其是在乘客人数较多或有小孩坐在有色玻璃车窗的车辆中时。这就是 Adigo nPax 系统的作用所在:通过像机和人工智能算法的结合,它能自动记录乘客人数,并直接传输到船上的记录系统。数据由中央记录,因此可用于当局或内部流程。如有必要,工作人员可以使用移动设备手动检查计数。每一次修正都有助于不断改进系统。
精确的乘客数据提高效率
有了 Adigo nPax,计数精度和运行效率都能显著提高。经过特别挑选的工业相机配有定制的照明解决方案,即使在车辆高速行驶时也能可靠地捕捉到清晰的图像。数据直接在现场进行分析:最先进的人工智能模型可实时处理图像,并立即为通过系统的每辆车提供准确的乘客编号。为了保证数据安全,所有图像数据都只能在机上本地使用。不会进行外部存储或传输--这是保护乘客隐私的先决条件和决定性贡献。该系统已在 Arsvågen-Mortavika 路线上运行了一年多。
"对数百辆汽车进行的控制测试表明,计数准确率超过 98%。Adigo nPax 能够可靠地提供精确的结果,尽管面临着诸如有色玻璃车窗、儿童座椅套以及挪威海岸典型的多变天气条件等挑战"。
具有超强感光能力的像机
所使用的像机(GigE uEye CP)由 IDS 提供。其紧凑的镁合金外壳(29 x 29 x 29 毫米)重量仅约 50 克,既轻便又坚固,突出了该相机在工业领域的适用性。它是自动化、医疗技术和生命科学、农业、物流、交通和运输等领域任务的理想选择。
Adigo 依靠的是一款功能特别强大的型号,配备了 e2v 130 万像素 CMOS 传感器,这是 IDS 产品组合中灵敏度最高的传感器之一。除了具有 CCD 质量的出色感光度外,它还提供两种全局快门和卷帘快门,可在运行过程中进行切换,从而最大限度地提高了满足不断变化的要求和环境条件的灵活性。此外,最多可提供四个兴趣领域。因此,UI-5241LE相机可支持同时检查多个图像特征,或在同一个曝光系列中采用不同的参数捕捉多个AOI图像。
"Ødegårdstuen说:"之所以特别选择这台相机,是因为它在关键波长范围内具有超高的灵敏度,并能以所需的帧频提供高质量的图像。"通过 IDS peak C++ 接口实现了与 Adigo nPax 系统的无缝集成,从而实现了稳健高效的运行"。
应用前景
不仅在 Adigo 的本土市场挪威,而且在国际市场上,人们对旅客自动计数解决方案的兴趣也在迅速增长。这是因为人们越来越需要高效的数据驱动型解决方案来优化公共交通。自动化系统,尤其是基于摄像技术的自动化系统,不仅能提供准确的乘客人数,还能对交通流量进行有价值的分析,从而更好地利用资源。在可持续发展和效率在公共部门发挥越来越重要作用的今天,这些技术有助于使交通部门适应未来的发展。
她从事公司简介、宣传册和案例研究的设计工作已逾十年,在企业主题及技术产品传播领域均有建树。凭借其在战略性B2B传播领域的专业背景,她确保信息清晰传达且内容有据可依。
您的项目
我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!!
时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。