前景中是Ensenso摄像头,背景中是正在工作的机器人

借助Ensenso 3D立体相机,使机器人加工单元实现高效运作

完美互补

全球化加速产品更新换代,缩短供货周期。过去通过柜台轻松出售零部件的日子早已成为历史。在机器人市场中,小型生产商只有通过在利基市场提高技术能力并推动创新,才有可能在长远竞争中超过市场领先者。2D图像处理早已不是一项利基技术。3D领域正在发生变化。通过将3D图像处理技术与六轴机器人相结合,中小型企业迎来了新的机遇,并有机会在市场中占据一席之地。ALG Automatisierungslösungen GmbH公司总部位于毗邻维也纳的巴登,该公司在实际应用中讲两者合二为一。例如:在料箱取件机器人单元中集成Ensenso 3D相机。

机器人在完成传统的“料箱取件”作业方面仍存在很大的困难。在许多应用场合中,机器人首先需要从料箱中抓取散乱堆放的零件,然后才能进行下一步的处理。除了需要确保取件的精准性之外,还需要缩短分拣时间并快速收回系统投资成本。在此背景下,ALG与合作伙伴Nordfels Maschinenbau GmbH合作开发了一款“料箱取件”机器人单元,可以确保实现上述目标。“料箱取件”技术将高速Denso机器人、强大的工业计算机、Ensenso N35 3D立体相机与强大的软件相结合,是高质量系统组件完美协调的结果。它可以实现大约四秒一个零件的取件速度。

带有彩色物品的拾取箱”机器人单元
完美平衡:Denso机器人、强大的工业计算机、 Ensenso N35立体3D相机、强大的软件

在该技术中,机器人单元上的3D相机放置在料箱上方大约一米的位置。该相机可以捕捉零件图像,并生成零件表面的3D点云。通过立体相机技术,可以形成单个图像的点云。与激光扫描系统相比,它拥有绝对的时间优势。相关算法可根据记录的3D点云,通过复杂的“匹配程序”识别相应的零件。

屏幕上显示的软件,带有3D点云
可从上方捕捉物体表面的3D点云

在该技术中,机器人单元上的3D相机放置在料箱上方大约一米的位置。该相机可以捕捉零件图像,并生成零件表面的3D点云。通过立体相机技术,可以形成单个图像的点云。与激光扫描系统相比,它拥有绝对的时间优势。相关算法可根据记录的3D点云,通过复杂的“匹配程序”识别相应的零件。

牢房中的机器人将手伸向装有彩色物品的蓝色盒子
因此,由机器人控制器“决定”下一步抓取哪一工件

快速收回投资成本

在合适的应用场合中,机器人可以熟练分拣零件、快速获取图像并快速运作,因此可以快速地收回系统投资成本。对于小零件分拣,在三班倒工作制下收回投资成本的最短时间可以为14个月。此外,机器人外形小巧,可适用于空间较小的情况。同时,员工可以摆脱单调重复的工作,因此既节省空间,又节省人力。这款机器人单元经过精心设计,能够免受环境光线或其他外部因素的影响,因此在任何时候都能够可靠的运行。

相机

3D相机可用于捕捉需抓取工件的完美图像。Ensenso N35 3D相机的铝制外壳紧凑坚固,带有紧锁的GPIO连接器,用于触发、闪光灯和GigE连接器,配备两个黑白CMOS传感器(全局快门, 1280 x 1024像素)和投影单元。借助以太网供电可以在长电缆线上同时传输数据和供电。这款3D相机的防护等级达IP65/67,可防污、防尘、防溅水或清洁液。集成的FlexView投影仪技术可提高点云的精度,并且在复杂的表面上也能确保3D数据的准确性。因此,Ensenso N35型号特別适用于捕捉静态物体的3D图像,工作距离可延伸至最远3米。

安装有 Ensenso 摄像机
将Ensenso 3D相机放置在料箱上方大约1米的位置

软件完美结合

ALG所使用的3D相机包含硬件及相应软件。ALG专家借助所提供的软件开发工具包来校准和预调试相机。ALG机器人学和驱动技术的负责人Franz Eder博士分享了他的经历:“Ensenso软件开发工具包最大的好处在于可以快速轻松地操作相机,并进行最重要的基本设置。无论当前连接的是哪一代的哪一款相机,我们都可以使用相同的软件工具完成这些操作。”同时,Denso所使用的机器人能够直接借助HALCON 扩展软件包,在HALCON环境中完成编程。由此,能够实现图像处理软件和机器人控制的完美结合。新的零件可通过CAD模式轻松完成编程。同时还能够管理设置时间。

带蓝色电缆的机器人单元中的机器人手臂
机器人手臂在完成“料箱取件”时可避免碰撞

展望

ALG的机器人单元体积小巧、运作快速、可轻松编程新零件、设置时间短并可快速收回投资成本,因此具有极大的潜力实现灵活生产。通过与上奥地利州应用科技大学韦尔斯校区合作,ALG在该校区智能制造中心已研发和运营机器人单元达一年之久。ALG机器人单元将3D图像处理和机器人技术相结合,这一先进的应用理念会激励学生成为未来该领域的专家。韦尔斯校区智能制造中心自动化技术负责人Thomas Schichl表示:“我们看重的是应用这一概念,学生可以借助机器人单元更快速轻松地完成操作、学习新零件以及为实现优化更改参数。这非常有利于教学。此外,韦尔斯校区主要研究领域包括机械电子学和图像处理。”

由于产品生命周期缩短且小批量生产需求增加,自动化系统必须运作更为灵活。不管是上面提到的常规“料箱取件”,还是通过与CAD模型比对,使用机器人去除零件毛刺等作业,机器人单元都可以出色地完成单调的工作流程和乏味单一的活动。因此,它的应用领域非常广泛。这款机器人结合了3D图像处理与人机合作技术,未来将成为我们人类可靠的具备视觉功能的帮手。人类负责控制和监控生产过程,机器人则负责完成耗费体力的作业。因此,机器并非取代人类,而是与人类的能力互补,帮助人类搬运重物。3D图像处理相当于为机器提供了一双永不出错的“眼睛”,因而可广泛适用于各种应用场合。通过灵活地部署各种组件,并在生产流程中高效应用,可实现3D图像处理和机器的珠联璧合。

ALG Automatisierungslösungen GmbH

ALG Automatisierungslösungen GmbH 的徽标

ALG Automatisierungslösungen GmbH 公司致力于实现机器学、可视化、控制技术和线性电路技术的融合。ALG经验丰富,从最初的规划、建立更为复杂的系统,到后来替换或优化单个零件,都能够开发优化的自动化解决方案。所有这些都是为了不断提升客户的竞争力。

Ensenso 3D 相机

使用的型号: Ensenso N35

IDS, Sabine Terrasi
Sabine Terrasi
Communications Specialist – Corporate & Product

她从事公司简介、宣传册和案例研究的设计工作已逾十年,在企业主题及技术产品传播领域均有建树。凭借其在战略性B2B传播领域的专业背景,她确保信息清晰传达且内容有据可依。

您的项目
我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!!

时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。

应用领域
探索工业相机如何塑造未来。