采用IDS可靠的uEye CP工业相机能够防止损坏昂贵的工具,并且避免在冲压成型技术方面付出相应的成本。

冲压车间的技术演进

在冲压成型技术中,采用工业相机实现工具智能保护

数字化可以提升效率,这一优势使得几乎没有任何行业能够拒绝此外,在冲压车间,操作员将越来越多的生产设备联网。但是,无论是单冲压片机还是冲压线,并不总是需要更换工厂的所有设备以应用新技术。遵循“合理的技术演进而非成本高昂全设备升级”原则,对现有生产线进行改造往往是当务之急。位于德国格平根的舒勒压力机有限公司通过“可视化模具保护”系统提供了一个解决方案,可对现有生产线进行改造,防止损坏昂贵的工具,并且避免在冲压成型技术方面付出相应的成本。该公司的生产流程配备IDS Imaging Development Systems GmbH工业相机以及智能软件,能够按要求实现流程监控。

应用

该系统的工作原理非常简单: “可视化模具保护”系统能够较早检测到冲压车间内造成模具损坏的潜在问题,在几分之一秒内停止生产线,从而避免模具损坏和停工。操作人员可在冲压安装空间的不同区域部署不同的监控点。这样就可以监控各类错误源,避免难以预见的意外发生。能够减小故障发生的概率,保证系统的安全运行。

可以实现的控制功能包括零部件位置检查、异物检测、过程控制以及针对单个功能的监控。例如,在模具中检测到异物(如之前冲压遗留的金属碎片)时,冲压过程自动停止,这样异物就不会挤入模具表面或造成损坏。

而且,所有图像和分析数据都对客户公开,实现全程可追溯。为了实现持续流程优化,系统会同时连接图像与流程数据,利用智能数据分析优化设置。系统仅在发生关键偏差的情况下才会干预生产流程。因此,“可视化模具保护”系统确保了生产车间具有更高的可靠性,避免工具损坏,增加车间设备的利用率,保障用户的交付能力。特别是在准时制的供应链中,这是一种决定性的竞争优势。

相机

舒勒系统的图像数据是由IDS的uEye CP工业相机所提供。CP是“紧凑型电源(Compact Power)”的缩写,代表适用于各种工业应用的紧凑、可视化的电源组。凭借内置的用于缓冲图像序列120M图像内存,这些相机功能非常强大并自带像素预处理功能,因此非常适合这样的多摄像头系统。GigE相机大小仅为29 x 29 x 29毫米,在光敏度、动态范围和色彩再现方面的表现尤为出色。这让GigE相机完美适用于低光照条件下提供完美图像质量的应用(如:质量保证或流程自动化)。“图像数据的质量让我们信服。即使是在冲压车间较差的光照条件下,这款相机也能为我们的检测系统提供完美的源数据。”舒勒压力机有限公司数字解决方案部门的项目经理Christoph Pölzl说道。为了便于集成,公司使用了IDS Camera Manager,它是一种能够管理所有uEye工业相机的便捷工具。

 

GigE uEye CP--快速、强大、面向未来