IDS相机与现代建筑前的汽车

基于人工智能的汽车与商用车领域图像处理技术

灯开着,灯关着?

当今制作公司正承受着巨大的压力:客户要求越来越多的产品变体,交货时间不断缩短,错误率必须保持稳定,而传统的目视检查已迅速达到其极限。视觉质量控制正成为制造商面临的最大挑战之一。每次生产失误都会造成时间、金钱和声誉的损失。因此,人工智能支持的图像处理正成为自动化检测流程、高效管理变体多样性并确保最高质量水平不可或缺的工具。奥地利公司多瑙动力(Danube Dynamics)与阿斯波克系统(Aspöck Systems)共同展示了如何高效自动化实现多腔室灯具的最终测试。人工智能解决方案"auros for quality"与IDS相机技术的结合,使各类生产环境中的复杂检测任务也能可靠完成——该解决方案为各类规模的企业带来立竿见影的附加价值。

背景:远不止于"开灯关灯"

Aspöck Systems公司是制造商,其生产用于车辆的多腔室灯具,这些灯具必须在生产线的末端进行可靠性测试。不仅灯是否亮起很重要,启用正确的腔室同样重要。闪光信号灯绝不能意外触发后雾灯——这种错误可能在道路上造成严重后果。此外还存在典型的生产条件:元件方向各异、车间内存在杂散光、灰尘污垢以及多种多样的变体。基于固定测试规则的传统系统在此处已显露其局限性。每次产品变更都涉及大量调整工作,且难以可靠地检测到意外的错误模式。

解决方案:人工智能与相机协同工作

为克服这些障碍,Aspöck Systems公司采用了Danube Dynamics公司提供的"auros for quality"解决方案。其核心是一套自适应人工智能系统,能在生产线上的强大工业电脑(IPC)上实时处理图像数据。图像采集由IDS公司的uEye XCP系列两台工业相机负责。

带显示器的测试台,旁边是集成式IDS相机系统
"auros for quality"测试平台,配备IDS集成工业相机

我们的解决方案不采用僵化的测试规则,而是运用自适应算法。这使我们能够可靠地识别复杂或意外的错误模式,并快速将系统适应新产品,"Danube Dynamics公司首席执行官Nico Teringl释道。选择IDS是经过深思熟虑的决定:除了界面、价格和尺寸之外,IDS提供的建议对我们而言是决定性因素。"我们共同找到了完全符合我们要求且能长期保证所需精度的相机,"Nico Teringl尔说道。

入侵检测系统的作用:传感器品质与咨询专长相得益彰

IDS U3-3680XCP Rev.1.2 采用 504 万像素滚动快门 CMOS 传感器 onsemi AR0521,即使在复杂光照条件下,也能持续提供细节丰富、低噪点的图像.背照式技术确保高灵敏度与低噪声水平,在低环境光或污浊环境中具有显著优势。IDS公司2D相机产品负责人尤尔根·海纳强调:"紧凑的尺寸、坚固的设计以及卓越的低照度性能相结合,使该型号成为满足严苛最终检测要求的理想组件。"此外,IDS peak软件环境便于连接相机,并显著降低了集成工作量."得益于IDS peak,我们得以快速部署解决方案,并迅速将其集成到Aspöck现有的生产环境中,"Nico Teringl补充道。

从相机到测试决策的实时处理

在运行过程中,多腔室灯由控制系统逐个启用。两台相同的IDS相机捕捉图像,随后在IPC上通过人工智能进行评估.两台相机并行工作:当一个产品正在测试时,下一个产品已可置于测试台上。这种并行方法延长了周期时间,同时提高了效率。该解决方案的关键优势在于本地处理无需云端:这确保了完全的数据主权、高可靠性和最低延迟,这对Aspöck Systems至关重要——该系统必须不惜一切代价避免生产停机。该解决方案不受灯具精确对齐的影响,且能有效抵御环境变量(如杂散光或污染)的影响。

三张多腔室车灯图像,每张显示一个被激活的绿灯或红灯
测试台上激活的多腔室灯:左灯正常,中灯正常,右灯故障

结果实时显示在HMI触摸屏上,自动记录并可通过API传输至上级生产系统。这形成了一个封闭的检验流程,既能替代或有效补充人工目视检验,又能确保完整的可追溯性。

配备触摸屏的工作站,用于显示测试结果
直观的人机界面触摸屏

结果是:高效、灵活、可靠

通过将"auros for quality"与IDS相机技术相结合,Aspöck Systems将其最终检验技术提升至全新高度。即使在最恶劣的生产条件下,也能可靠地检测到错误。该系统可通过触摸屏在短短几分钟内适应新产品变体,无需耗时的编程操作。与此同时,相关负责人还能从结果的清晰可视化呈现和数字化记录中获益。

IDS提供的支持是我们成功的关键因素。他们不仅为我们提供了合适的相机,还指导我们如何根据需求定制解决方案。

— Nico Teringl,Danube Dynamics公司首席执行官 —

展望:过渡期的质量保证

汽车行业的质量控制要求持续提高。检测任务日益复杂,所需精度不断提高,配备人工智能辅助评估功能的强大相机已成为不可或缺的工具。我们正目睹一种清晰的趋势:智能化的、由人工智能支持的图像处理技术正日益普及。这种技术具备足够的灵活性,能够轻松适应新产品和新工艺的需求,而无需投入大量精力.这正是我们结合IDS相机技术开发'auros for quality'的原因所在,"Teringl尔表示。

Danube Dynamics Embedded Solutions GmbH

多瑙河标志

多瑙动力嵌入式解决方案有限公司(Danube Dynamics Embedded Solutions GmbH)是一家总部位于奥地利林茨的技术公司,自2020年起专注于为工业领域提供智能嵌入式系统解决方案。该公司致力于在软件、人工智能与电子技术的交汇点开发定制化解决方案,旨在通过"边缘人工智能"技术,以高效、安全且面向未来的方式推动自动化与数字化进程.如今,Danube Dynamics公司在欧洲拥有超过30家客户,并拥有一支由15名以上高素质开发人员和工程师组成的团队。

Aspöck Systems GmbH

Aspöck Systems 标志

自1977年以来,Aspöck一直致力于开发创新的车辆LED照明系统。该公司占据欧洲拖车市场65%的份额,出口比例达94%,提供节能高效的轻质塑料解决方案,包括生物基和可生物降解产品。Aspöck是拖车、半挂车、车身结构以及汽车和两轮车行业高品质车辆照明解决方案的领导者。

产品

uEye XCP 是一款采用 C 型卡口的紧凑型工业相机,兼具工业品质与优越性价比。

uEye XCP

业界最小的C接口的嵌入式相机

使用的型号:U3-3680XCP Rev.1.2

IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

十余年来,她持续创作新闻发布与应用报告,并凭借专业知识设计企业主题及技术产品传播方案.凭借她在战略性B2B沟通领域的丰富经验,她能够精准制定传播信息,并提供内容扎实、技术严谨的解决方案——始终以真实性和清晰度为核心。

您的项目
我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!!

时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。

应用领域
探索工业相机如何塑造未来。