知识库

用于质量控制的高反射组件的人工智能图像处理

IDS uEye XCP 相机配备多个金属锁定气缸

当眩光遮挡视线时

概觀

  • 工业:质量保证 / 质量控制 / 门禁控制技术
  • 相机:USB3 uEye XCP (U3-36P0XCP-M-GL Rev. 1.2)
  • 任务: 对高光金属部件进行自动化检测,以发现最细微的表面缺陷
  • 挑战:高反射表面阻碍了对极小缺陷的稳定检测,并需要多个视角
  • 解决方案:配备封闭式测试箱、协调的 RGBW 照明和高分辨率单色成像的 AI 支持检测系统
  • 客户受益:显著缩短了检测时间,实现了可重复的质量控制,并能可靠检测出小于 0.1 mm 的缺陷

金属高反射表面是机器视觉应用中最具挑战性的检查对象之一。反射会遮挡细节,缺陷往往仅在特定角度下显现,人工视觉检查的质量在工作日内会有所变化。奥地利公司 Danube Dynamics 与机电接入解决方案制造商 EVVA 合作,展示了如何通过人工智能支持的测试系统来应对这些挑战。该系统能够在一步中捕捉整齐放置在箱子中的组件,自动评估表面缺陷,并将质量控制可重复地整合到生产过程中。

背景:具有挑战性的表面,高要求

在 EVVA,金属组件经历多个工艺步骤,必须满足严格的质量规范。这些包括锁定气缸、气缸芯以及其他精密加工或镀锌的精密部件,均来自接入技术。必须检测出如 0.1 毫米以下的划痕和镀锌错误等机械缺陷——这些缺陷往往肉眼几乎无法察觉。

核心难点:高反射表面反射光线,可能会掩盖相关特征。为了进行可靠评估,通常需要多个视角。在实践中,这使得保持人工检查的一致高质量变得复杂。寻求一种可靠检测缺陷、支持员工并稳定整合到生产过程中的解决方案。

带有精细表面和EVVA标志的倾斜金属锁定气缸
具有高精度金属表面的机械锁定气缸 - AI检测的测试对象。

解决方案:封闭的测试箱,协调的照明,AI

为了可靠地解决这些具有挑战性的检测任务,开发了一种与多瑙动力公司合作的AI驱动检测系统。该系统能够在一步内捕捉排列在400 × 300毫米欧元箱中的组件,自动评估表面缺陷,并将质量控制可重复地整合到生产过程中。最多可在箱中排列126个组件,并在一次通过中进行测试。为了在反射情况下创造恒定条件,采用了带有定制照明的封闭测试箱。四个可单独控制的RGBW灯条允许不同的颜色和照明角度,使各种缺陷模式可见。照明、图像质量和AI评估的协调互动至关重要。

带有屏幕的测试台和包含金属部件的欧元箱用于质量控制。
基于AI的检测系统:在光学检测过程中,欧元箱中的排列组件。

图像捕捉由型号为IDS uEye U3-36P0XCP-M-GL Rev. 1.2的单色工业相机执行。它基于onsemi的19.80 MP传感器AR2020,提供5136 × 3856像素的5K UHD分辨率,适合检测最细微的表面细节。该1/1.8英寸滚动快门传感器以4:3的宽高比支持对最小缺陷的详细成像。该系统配备了焦距为8.5毫米的IDS镜头(型号20M11-C08528)。

“对我们来说,能够在一个大的测试区域内一步捕捉许多排列的组件,同时可靠地检测到最小的表面缺陷至关重要。只有照明、高分辨率图像捕捉和AI评估的互动,才能使这种质量控制稳健可管理。”

— Edwin Schweiger,Danube Dynamics的联合创始人兼首席运营官 —

相机以高分辨率捕捉整个欧元箱。以这种方式获得的图像数据使得后续使用人工智能能够检测到每个单独组件中最小的缺陷。关键不仅在于像素数量,还在于在定义的光照条件下的重复精度。单色版本还支持相关表面特征的高对比度表示。

“尤其是在高度反射的表面上,稳定且详细地描绘细微差别至关重要,”IDS的2D相机产品负责人Jürgen Hejna强调。“相机的高传感器分辨率和易于集成为工业应用提供了坚实的基础。”

集成的便利性也是多瑙动力公司决定性因素之一。相机可以通过标准接口集成到整体系统中。这减少了开发工作量,并确保在持续操作期间测试结果的稳定性。

可测量的收益

该解决方案的潜力在第一次现场部署中显现出来:人工智能检测到了即使是经验丰富的专业人士也很难察觉的偏差。最重要的是,显著减少的测试时间使得收益立即可测量。

之前每个欧元箱的人工视觉检查时间超过30秒,现在已减少到5秒以内。其基础由四个定义的光照场景组成,从中生成每个组件的四幅图像。后续的人工智能推理每个气缸的运行时间约为10毫秒。

同时,测试过程已完全数字化。测试结果现在被系统地记录并进行统计评估。之前未记录的废料和偏差现在可以透明地追溯。因此,人工质量控制并未被取代,而是得到了特别的支持。员工得到了减轻,测试过程可重复,质量被可测量地融入生产过程。

另一个里程碑是能够独立地重新训练人工智能。EVVA能够自主将新的产品变体和错误模式集成到系统中。这增强了解决方案未来的可行性,并允许在不改变基本系统结构的情况下对不断增长的需求进行调整。

应用前景

对自动化质量控制的需求正在增加。与此同时,人们对协调图像捕捉和基于人工智能的评估所能实现的可能性越来越关注。虽然标准应用程序今天相对容易实施,但该项目展示了在对要求苛刻的表面进行检查方面的潜力。它说明了如何使用照明、高分辨率摄像技术和人工智能可靠地检查即使是光学上具有挑战性的、安全相关的组件。

用现代门把手和室内配件打开门。
用电子锁系统打开门,作为安全相关访问组件的一个例子。

Danube Dynamics Embedded Solutions GmbH

多瑙河标志

多瑙动力嵌入式解决方案有限公司(Danube Dynamics Embedded Solutions GmbH)是一家总部位于奥地利林茨的技术公司,自2020年起专注于为工业领域提供智能嵌入式系统解决方案。该公司致力于在软件、人工智能与电子技术的交汇点开发定制化解决方案,旨在通过"边缘人工智能"技术,以高效、安全且面向未来的方式推动自动化与数字化进程.如今,Danube Dynamics公司在欧洲拥有超过30家客户,并拥有一支由15名以上高素质开发人员和工程师组成的团队。

EVVA Sicherheitstechnik GmbH

EVVA 标志

在过去的100多年里,EVVA一直是最高技术水平的机械和电子访问系统的代名词。1919年成立的“发明-测试-利用机构”(EVVA)所开始的,现已成为公司哲学的核心部分:EVVA进行自主研究,独立开发和生产,并实现创新的机电访问解决方案。作为一家家族企业,EVVA在国际上是行业中最成功的公司之一:已注册超过300项专利;在十个欧洲市场设有子公司,全球分销商确保国际存在。

uEye XCP

使用的型号:U3-36P0XCP Rev.1.2

IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

十余年来,她持续创作新闻发布与应用报告,并凭借专业知识设计企业主题及技术产品传播方案.凭借她在战略性B2B沟通领域的丰富经验,她能够精准制定传播信息,并提供内容扎实、技术严谨的解决方案——始终以真实性和清晰度为核心。

您的项目
我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!!

时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。