使用USB 3.0 uEye LE 相机的手持式合成物检测仪器
确保複合材料的品质
由两种或更多种材料的组合通常会产生独特的性质。可以強化以及组合特殊的部件质量。因此,在工业应用上这些材料特别常被使用。但是,还必须考虑材料的不均匀结构。例如,在加工过程中,在钻孔或铣削边缘上会发生磨损和碎裂。Math&Tech Engineering GmbH的便携式光学检测系统配有IDS的USB 3.0相機,可自动检测和评估特定的处理错误。这样可确保更好地重现测量结果,并实现准确的文档记录
应用
现代复合材料越来越多地用于量產制造业。顾名思义,它们由具有增强纤维的塑料基质组成,而不是单一的均质材料。这些新的材料特徵与传统的材料特徵完全不同,必且往往能够让生产成本大幅度降低。实例像是碳纤维或玻璃纤维增强塑料。后者 - 通常称为玻璃纤维 - 在侵蚀性环境中表现出优异的腐蚀行为以及在断裂点处的高伸长率和高弹性能量吸收。因为这些材料特谢让它们被用于工厂建造中的容器或船体。
然而,材料的特殊结构会需要採用特别的加工工序来生产。其中还必须要考虑到原材料的与纤维不同的硬度以及纤维排列的方向,例如在修剪时候需要注意纤维的排列方向。在加工误差的情况下,会发生材料缺陷。这些都會具有特定的缺陷模式。其特征是,例如,脆性 - 基质材料上的断裂,由于不完全切割的纤维和分层造成的磨损 - 各个层的分离。
图像处理解决方案
复合材料的加工质量的评估通常由工人手动执行,例如借助于边界样本目录。然而,这种主观评估是耗时且容易出错的。为此,位于Neckartenzlingen的Math&Tech Engineering GmbH开发了一种自动光学检测系统,该系统使用IDS集成的USB 3.0工业相机进行图像处理。图像采集,评估和结果显示由具有受控暗场和入射光照明的单个便携式设备执行。于此同时,客製化的解决方案可以提供测试结果的完整报告。
相机拍取表面的影像后,对两个材质的连接部位做影像分析测试。检测系统再对于生产过程中发生错误的区域进行研判跟测量。这些都是透过使用MvTec提供的Halcon影像处裡软件来进行二次演算法开发。具体而言,相机图像用于识别,区分,分类,测量和评估背景,材料表面,加工边缘和缺陷。整个评估过程直接在移动设备上进行,效率极高且易于用户操作。
识别区域的先决条件是必须要能够够清楚的识别每根纤维。同时,图像必须覆盖足够大的工作区域。鉴于以上条件Math & Tech 决定採用IDS 所提供的18MP高析度 USB 3 uEye LE 板级相机。“我们选择UI-3591LE是由于它的高宽带,简单的随插即用功能,并且符合工业等级的要求”博士说到。Math & Tech 的总经理 Timur Rashba。他補充:“这台相机让我们能在有限的空间内还能使用高像素的应用。” 该公司使用现有的输入和输出(2个GPIO,以及I2C总线)通过硬件触发器或照明控制图像采集。
uEye 的 C ++ 库接口允许从程序直接控制摄像机,以及直接访问图像数据。这樣可以避免了复制和加载过程的等待时间。“对于快速相机测试,例如功能,触发,GPIO,相机设置,清晰度等,我们在Windows和Linux上使用uEye Cockpit。它提供可靠,快速的即插即用解决方案。这意味着硬件可以独立于程序进行测试,并且可以轻松确定应用程序的合适默认值。“博士Rashba解釋。
重点整理
越来越多的摄像机取代了人眼,算法接管了主观的评估。 Math&Tech的移动手持设备能完全满足这些要求。同时,仪器的应用范围非常广泛,例如,到其他材料表面和客户特定的应用程序。除了检查碳纤维或玻璃纤维增强塑料外,它还可以检查金属,木材,塑料,皮革或类似材料。在几乎所有领域,必须快速,轻松地记录质量 - 无论是检查自己的产品还是随机或整体检查收到的材料。可携式自动化系统可以在任何地方使用,从而为用户提供真正的附加价值。错误已被降低。避免人为误差。测量值可随时追踪和转移。高效率以及持续的准确率 - 可靠的複合材质结合。
Math & Tech Engineering GmbH
拥有超过10年的工业视觉处裡经验,以及一个年轻高素质的团队,Math & Tech Engineering GmbH 让机器具有视觉能力。完整的影像处裡系统是透过结合对于软件以及硬体专业的知识所结合的一个完整方案。
她从事公司简介、宣传册和案例研究的设计工作已逾十年,在企业主题及技术产品传播领域均有建树。凭借其在战略性B2B传播领域的专业背景,她确保信息清晰传达且内容有据可依。
您的项目
我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!!
时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。