即时车体结构品质控制自动检测
缺陷检测
在汽车工业中,粘合已成为越来越多地取代其他连接技术的关键技术。发动机和车身部件都是粘合的,採用這種做法是有充分的理由:粘合汽车在碰撞试验中的表现通常比焊接汽车好 - 只要部件和粘合区域的質量確保達到標準。因此,现代粘合剂系统已成为汽车工业中的安全因素。对于制造商而言,各种工业部件的质量控制可靠性是至关重要的,由于質量不達標準而导致的缺陷部件对生产性能具有严重影响。較高的成本,更长的生产和交付时间,消費者要承擔更多的风险以及可能损害企業形象只是其中的一小部分。但由于人眼易犯错误,容易忽视缺陷或异常现象。因此,缺陷的自动檢測應用在许多產業都具有很大的應用潜力。
应用:
总部位于卡昂的法国公司PRODEO在此背景下开发了一种创新的数字解决方案。CAMEO系统可直接在生产现场实现自动图像采集,文件管理和图像存储以及实时图像处理和质量诊断。
准确地说,CAMEO根据CSR(合规性,安全性,法规)的规定验证组件的几何一致性,并记录控制结果。各个组件在生產過程中都會被拍照記錄。各部件都會经过及時验证,以确保它们符合相关的法律,安全和质量要求。可靠的图像处理解决方案以及特殊的文件管理提供了对图像的评估,并使图像分析的结果能够直接流入生产过程。
CAMEO最初是为汽车行业开发的,例如用于检查是否符合所谓的粘合剂手动珠粒应用。RENAULT ALPINE,RENAULT NISSAN,VOLVO TRUCKS和CARL等制造商已经採用了CAMEO,特别是在檢測车身部件的构造中使用。
此系统可以自主运行。桅杆,带保护光学系统的摄像头,運算處裡器,屏幕和键盘等系统组件完全集成。CAMEO可以连接到备份网络,用於长期备份诊断数据。使用客户特定的图像处理算法进行配置,以优化图像评估,从而为零件检查提供最佳参考。
用户友好的系统:
可用性在系统开发中发挥了重要作用:该软件的用户界面使用简单直观。操作员只需按一下按钮即可启动CAMEO。在获取之后立即进行图像处理,并且实时记录偏差的诊断并显示在屏幕上。诊断数据和照片存储在软件中。特定命名,本地归档和特殊网络功能有助于数据安全。
图像处理算法使用组件的孔和结构点作为检查尺寸精度的参考。“粘合剂的珠粒位置是根據這些相對信息所計算出來。由于相机的高分辨率,我们能够检查外觀,位置和尺寸精度,尤其是宽度,精度高達0.7毫米。之需要擷取一張照片就能達到目的。这避免了二次處理,更重要的是提高了最终产品的质量和安全性,在这种情况下是车身,“PRODEO图像处理总监Georges LAMY AU ROUSSEAU解释道。CAMEO通过认真收集產品驗證結果和产品的可追溯性,大大降低了制造商的风险。为了有效提高系统性能,PRODEO选择了IDS相机进行图像捕捉。
“IDS的uEye相机因為共用软件上有豐富的功能應用而特别适合我们的工业需求,”LAMY AU ROUSSEAU强调说。USB 2.0,USB 3.0和GigE uEye相机可以相互混合配置,因为IDS软件套件是适用于所有IDS相机的相同软件包。
由于多樣的外壳和板裸版方案,可以根据可用空间和集成环境的配置选择合適的相机型号。此外,还提供许多匹配的C接口或CS接口镜头。各种IDS相机系列均可搭配不同传感器,因此具有高帧速率和分辨率以及众多附加功能。
IDS的USB2,USB3和GigE相机通信协议可以在本地使用和集成到复杂的多相机系统,同时使用多个相机。借助SDK中包含的软件工具,系统原型设计可以独立于所选的相机型号执行。这节省了宝贵的时间,因为从一个摄像机型号切换到另一个摄像机型号或混合不同的摄像机型号时,通信协议不会停止。向下兼容的软件包对所有uEye相机都是相同的,可以在不改变单个编程线的情况下进行交换或混合操作。
目前的系统解决方案主要使用 USB 3 uEye ML (UI-3580-ML) 易于集成的紧凑型相机,适用于设备和机器结构,重量轻但稳定:USB 3 uEye ML重量仅为41 g,尺寸为47 x 46 x 28 mm,是适用于所有空间关键应用的理想相机。並且IDS 相机能滿足工业相机所需要具備的所有功能:
相機的連接效能讓用戶能夠靈活的應用。通过8针Hirose连接器,可提供两个GPIO以及光耦合去耦触发和闪光输出。它的C / CS镜头支架可以选择多种镜头,包括广角镜头。 相機接口採用即插即用USB数据传输和电源的电缆解决方案,相機的整合工作變得非常简单。相機可以選擇使用IDS软件套件或USB3 Vision standard。
Prodeo為相機開發了一套先進的保護系統:相機和鏡頭由堅固的鋁蓋保護,鋁蓋用兩個簡單的螺絲固定。系統允許用戶將攝像機定位在所需方向並訪問鏡頭調整環(焦點和光圈)。
Georges LAMY AU ROUSSEAU認為,在CAMEO圖像分析系統中使用IDS相機是最佳選擇:“這些相機的多功能性和堅固性使我們能夠滿足應用的工業環境要求。”
重点整理
该系统能將錯誤率降低而大幅度提高质量保证,从而减少生产时间,成本和制造商风险。 “主要的汽車製造商都在使用我們的創新檢測系統,”Georges LAMY AU ROUSSEAU強調說。粘合將繼續發揮作用,LAMY AU ROUSSEAU跟許多人都堅信著。並且:“每個手動跌落應用系統都能用我們的圖像處理解決方案提升質量問題。”
但是像CAMEO這樣的系統不僅可以專注於膠合組件 - 這樣的圖像處理解決方案也能成為製造商質量控制的可靠輔助手段。 這種簡化且可靠的錯誤檢測可以節省時間和成本。在這種情況下,在一天結束時,甚至可以提供道路上的安全保障。
USB 3 uEye ML - 易于集成的紧凑型相机,适用于设备和机器结构
使用的型号:UI-3580-ML
相机家族: uEye ML
客戶
法國軟件公司PRODEO幫助汽車製造商加速數字化轉型。PRODEO為企業開發整和軟件應用,目的是通過提高生產力和優化生產流程來提高效率和競爭力。建立在五個相互合作的辦事處的專業知識,Prodeo提供一系列數字工具,以滿足每個人的具體和具體需求。
http://www.prod-eo.com/
十余年来,她持续创作新闻发布与应用报告,并凭借专业知识设计企业主题及技术产品传播方案.凭借她在战略性B2B沟通领域的丰富经验,她能够精准制定传播信息,并提供内容扎实、技术严谨的解决方案——始终以真实性和清晰度为核心。
您的项目
我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!!
时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。
应用领域
探索工业相机如何塑造未来。