用于记录内部物流过程的出口自动拍照系统
自动质控
随着工业4.0的数字化技术的发展,内部物流也处于不断变化之中。内部追溯(追踪仓库或生产设施中的货物)正日益发挥着关键作用。制造商和消费者越来越重视产品的安全性和质量。因此,必须避免发生客户投诉,以免造成重大损失,并损害公司形象。自动化系统有助于优化货物控制,同时方便并加快了操作员的作业,既节省了时间,又降低了成本。
Schnellecke Logisitcs公司是IDS在内部物流中,实施内部追溯系统的成功案例。在德国的丁戈尔芬基地,Kleve的Pose Automation GmbH公司推出的可扩展质量保证解决方案可以确保为进货和出货检验提供全面的照片记录。物流大厅中使用的P.Portal负责分析和记录货物的状况,并使用IDS的高亮度的USB3 Vision工业相机。
应用
Schnellecke使用P.Portal来检测内装组件的集装箱。为了能在发生投诉时提供记录和证明,我们必须对已装货的集装箱进行拍照。以前这一工作由拥有数码相机的员工来完成——而现在,则由uEye CP系列的四台相机分别为相应的集装箱拍照。得益于IDS相机的触发传感器,我们能保持拍照作业的重复精准度以及完全自动化。基于PC的多相机系统能够同时显示并存储图像数据。相机安装在一个桥状结构上,而要拍照的集装箱从桥状结构下驶过。在距离传感器的触发下,IDS相机会在集装箱通过时从4个侧面(前/后/左/右)自动对其拍照。
原则上,我们可以自由选择相机位置,但在这种情况下,它们位于入口的左侧和右侧。入口的两个横向扩展臂确保IDS工业相机可以同时拍摄所有照片。可选的智能光模块实现了图像捕捉过程中的智能灯光控制,主动节约能源成本。
Schnellecke Logistics公司的精益经理Anne Hofbauer强调说:“该系统满足了我们的所有要求。”“它在连续使用中也能保持性能稳定。” 图像处理组件完美地解决了它们的任务:IDS工业相机会对通过的有轨电车及其车厢自动进行高分辨率的单独捕捉。由于订单和处理编号都被记录在案,因而我们能够实现对货物的完全的可追溯性。甚至能以1ms的短曝光时间完美拍摄高速行驶的列车。Anne Hofbauer确认说:“由于图像始终具有相同的质量,并且所需的集装箱侧面图像都拍摄到了,因此,感光灵敏度高的相机捕捉到的图像材料没有动态模糊,并保证了我们对货物的完全可追溯性。”
“感光灵敏度高的相机捕捉到的图像材料没有动态模糊,并保证了我们对货物的完全可追溯性。”
对于Pose Automation公司的董事总经理Sebastian Pose来说,为系统选择配套相机时需要考虑的重要标准是分辨率、拍摄速度和感光灵敏度。在此标准化应用场景中,使用了IDSU3-3890CP型号相机。这款为Schnellecke集成的USB3视觉相机,特别适合用于即使在很短的曝光时间内也能拍摄出完美效果的任务。该相机采用Sony STARVIS系列的高分辨率1200万像素传感器,由于采用了背照式像素技术(BSI),该传感器具有出色的感光灵敏度和低噪点。IDS的uEye+相机还具有广泛的像素预处理功能,并配备120 MB图像内存,用于缓冲图像序列——对P.Portal等多摄像头系统而言是理想选择。
Sebastian Pose解释说:“基本上,可追溯性解决方案P.Portal是为灵活使用不同的IDS相机型号而设计的。这使得我们的工业相机能够支持多种无需投入很大成本就能应用的场景。总而言之,IDS相机的特点在于其坚固耐用,而且特别容易集成到我们的系统中。这种集成借助于便捷的IDS peak软件开发工具包。”
软件
借助于Pose Automation公司开发的软件,我们将图像实时地存储在客户的系统中,并且能够显示日期和时间。Sebastian Pose解释说:“在软件和整个系统的开发过程中,对我们来说重要的是摄影过程的高度自动化。此外,P.Portal提供了具有深度学习技术的面部马赛克处理,因此符合欧盟数据保护条例(DGSVO)。”此外,它还支持模块化扩展,例如:本方案中的绿色“智能照明”技术,能够自动开关,为通道提供亮度均匀的照明。还有其他模块(例如“代码读取”、“直播预定”、“智能录制”)让我们的产品更加完善
该系统的优势显而易见:
- 发生投诉时可澄清事实:照片可用于快速、轻松地确定货物移交时是否已经存在损坏。这样可以节省时间和不必要的费用。
- 完整的记录:P.Portal在货物移交时拍摄货物的状况。IDS相机对物流过程进行无缝记录。
- 产品和订单可追溯性:或者,甚至可以使用客户自己的预订系统自动读取并关联带有条形码、DMC和QR码的包装标签。
- 节省时间:整个拍摄过程不需要花费任何额外的时间
Schnellecke Logistics公司的精益经理Anne Hofbauer指出:“照片流程的自动化使流程更省时、减少了员工的工作量,还确保了该流程具有完整的记录”。
应用前景
随时随地保证产品的质量。可扩展的质量保证解决方案P.Portal不仅能在进货或出货检验期间,而且还能在持续生产期间分析并记录货物和产品的状况。借助于IDS相机的图像处理功能,内部物流流程可以在任何地方实现自动化。使用合适的解决方案有助于公司(无论哪个行业)进一步开发其流程并改进成果。
Schnellecke Logistics SE
Schnellecke集团是一家跨国家族企业,提供各种物流服务。Schnellecke集团运营板块包括物流、运输和生产,旨在为全球各地的公司提供了重要的供应链物流服务。该公司开发的整体解决方案涵盖从运输、仓储到预装配和增值服务,再到单个零件和模块的连续生产以及集装箱兼容包装等一系列服务。
系统集成商: Pose Automation GmbH
IDS解决方案合作伙伴Pose Automation GmbH为工业应用开发性能出色的测量和测试系统。
十余年来,她持续创作新闻发布与应用报告,并凭借专业知识设计企业主题及技术产品传播方案.凭借她在战略性B2B沟通领域的丰富经验,她能够精准制定传播信息,并提供内容扎实、技术严谨的解决方案——始终以真实性和清晰度为核心。
您的项目
我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!!
时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。
应用领域
探索工业相机如何塑造未来。