知识库

哪款工业相机最适合医疗技术应用?

一名身穿防护服的人正在通过显微镜观察

适合医疗技术的工业相机取决于预期的应用。诊断、眼科、内窥镜、实验室自动化、数字病理学或手术成像等应用领域对分辨率、光敏度、动态范围、帧率和尺寸各有不同的要求。IDS 为此提供 2D、3D、AI 和监控相机,每种相机都有不同的关键特性。其中包括高分辨率、高光敏度、HDR、AI 支持、3D 技术和特别紧凑的设计。索尼 STARVIS 2 传感器常用于要求苛刻的光照条件。索尼 Pregius 和 Pregius S 传感器常用于移动物体和精确测量任务。

医疗技术中工业相机的要求

在医疗技术中,工业相机支持图像采集、文档记录、过程支持和质量控制等。

对于集成到医疗系统中,除了图像质量外,长期可用性、软件支持和客户定制化也至关重要。根据应用的不同,相机还必须适合连续运行,并满足规定的温度、湿度和卫生要求。

可靠的运行和恒定的图像质量在整个使用寿命期间至关重要。

典型选择标准:

  • 用于精细结构和小细节的高分辨率
  • 在光照受限情况下的良好光敏度
  • 用于成像和诊断应用的色彩准确呈现
  • 低图像噪声
  • 用于高对比度场景的高动态范围 (HDR)
  • 用于快速过程或运动分析的高帧率
  • 用于设备集成的紧凑型设计
  • 硬件和软件的长期可用性
  • 支持通用接口和标准
  • 简单集成到现有系统和开发环境中

应用领域

诊断

醫生在MRI機器旁進行腦部掃描,患者躺臥在機器上。

用于诊断检查和分析系统的成像解决方案。

典型应用场合
皮肤科、眼科、运动分析、图像引导检查系统

推荐相机系列
uEye CP | uEye ACP | uEye XCP

主要特点
高分辨率、逼真的色彩还原、灵活的集成、多种传感器和接口选择

案例分析
光学脊柱和姿态分析

在诊断应用中,相机支持视觉信息的采集、记录和评估。根据诊断应用的不同,不同的要求可能具有优先权。虽然高分辨率和逼真的色彩还原在皮肤科或眼科中很重要,但运动分析或图像引导检查系统可能还需要高帧率或低延迟。

uEye CP、uEye ACP 和 uEye XCP 等相机系列适用于许多诊断应用。它们提供不同的设计和集成选项,以及广泛的传感器和接口选择。这使它们能够灵活地集成到医疗设备和诊断系统中。选择合适的相机系列取决于图像质量、尺寸、接口和系统架构等因素。

图像传感器的选择也起着重要作用。索尼 STARVIS 2 传感器具有高光敏度、低图像噪声和扩展的动态范围。这些特性在环境光有限或对比度差异较大的应用中尤其具有优势。配备 STARVIS 2 传感器的型号现已在各种 IDS 相机系列中提供,包括 uEye XCP、uEye LE 以及 uEye CP、uEye ACP 和 uEye SE 的特定型号。

然而,根据诊断任务的不同,其他传感器技术也可能很有用。涉及移动物体、高帧率或对几何精度有特殊要求的应用,有时会受益于全局快门传感器或专为这些任务设计的相机型号。

眼科

一位女士透過眼科儀器觀看,眼科驗光師站在她身後。

用于眼科诊断和检查系统的成像系统。

典型应用场合
视网膜筛查系统、裂隙灯及其他眼科应用

推荐相机系列
uEye CP | uEye SE | uEye XCP

主要特点
高分辨率、丰富的传感器选择、不同的接口、高光敏度和低图像噪声

案例分析
利用数字裂隙灯摄影进行眼科诊断的高端图像记录系统

眼科领域的要求在医学成像中属于最高之列。视网膜筛查系统或裂隙灯等应用必须能够显示最精细的解剖结构,并尽可能自然地还原色彩。

uEye CP、uEye SE 和 uEye XCP 相机系列适用于眼科系统。它们的高分辨率可以极其详细地捕捉最精细的血管和组织结构。它们提供丰富的传感器选择以及用于集成到医疗设备中的不同接口。根据照明情况,STARVIS 2 传感器凭借其高光敏度、扩展的动态范围和低图像噪声,可以提供优势。紧凑的设计适用于空间受限的医疗设备。uEye SE 系列的板级相机可以特别灵活地集成到医疗设备中。

内窥镜检查

白色房间,医疗技术设备朝向沙发。

用于内窥镜检查和诊断系统的成像系统。

典型应用场合
刚性及柔性内窥镜

推荐相机系列
uEye LE | uEye ACP | uEye XCP

主要特点
紧凑设计、高光敏度、小尺寸、灵活集成

案例分析
内窥镜的自动化检测

内窥镜系统对尺寸、发热量、光敏度和集成简易性提出了特殊要求。紧凑型相机型号(如 uEye LE)或 uEye ACP 系列的可定制配置变体特别适用于此类应用。根据系统架构,也可以使用 uEye XCP 系列的型号。具有高光敏度和扩展动态范围的传感器即使在有限的环境光或亮度变化剧烈的条件下,也能支持详细的成像。

实验室和生命科学应用

手將血液儲備分裝至48個容器中,以供後續分析。

用于实验室、分析和生命科学系统的工业相机。

典型应用场合
实验室自动化、显微镜检查、数字病理学、全切片成像

推荐相机系列
uEye CP | uEye ACP | uEye Warp 10

主要特点
高图像质量、可靠的色彩还原、快速数据传输、高分辨率

案例分析
疫苗瓶的AI辅助质量控制

在实验室自动化中,相机用于检测、分类和检查样本。uEye CP 和 uEye ACP 为此提供了高图像质量和可靠的色彩还原。快速的 USB 3 数据传输实现了快速的图像采集和评估。

在显微检查中,细胞、组织和其他结构被放大显示。uEye CP 和 uEye ACP 的高图像质量支持详细的分析。特别是,配备高分辨率方形索尼 IMX676 传感器的相机非常适合显微镜应用,因为它们能够以高细节精度捕获大视野。可靠的色彩还原使区分不同结构变得更加容易。

数字病理学可以直接在屏幕上分析组织样本。通过全切片成像,显微镜载玻片可自动数字化。对于具有极高分辨率和高数据吞吐量的系统,uEye Warp10 系列的型号可能是一个合适的解决方案。10GigE 接口能够以低延迟传输大量图像数据。是否需要全局快门传感器取决于扫描方法和系统的运动特性。

手术成像和手术辅助

外科手术

用于手术系统和医疗辅助应用成像系统。

典型应用场合
手术系统、微创手术、手术监测、患者监测

推荐相机系列
uEye CP | uEye Live (uEye SFA, uEye SLE)

主要特点
高分辨率实时成像、可靠的数据传输、高图像质量、HDR 支持

在诊断应用中,相机支持视觉信息的采集、记录和评估。根据应用领域的不同,不同的要求可能处于首要地位。虽然高分辨率和逼真的色彩还原在皮肤科或眼科中很重要,但运动分析或图像引导检查系统可能还需要高帧率或低延迟。

uEye CP、uEye ACP 和 uEye XCP 等相机系列适用于许多诊断应用。它们提供不同的设计和集成选项,以及广泛的传感器和接口选择。这使它们能够灵活地集成到医疗设备和诊断系统中。合适相机系列的选型取决于图像质量、尺寸、接口和系统架构等要求。

图像传感器的选择也起着重要作用。索尼 STARVIS 2 系列传感器的特点是高光灵敏度、低图像噪声和扩展的动态范围。这些特性在环境光有限或对比度差异较大的应用中尤其具有优势。配备 STARVIS 2 传感器的型号现已在各种 IDS 相机系列中提供,包括 uEye XCP、uEye LE 以及 uEye CP、uEye ACP 和 uEye SE 的特定型号。

然而,根据诊断任务的不同,其他传感器技术也可能很有用。涉及移动物体、高帧率或对几何精度有特殊要求的应用,有时会受益于全局快门传感器或专为这些任务设计的相机型号。

概览 哪个相机系列适合哪个医疗领域?

医疗领域

典型挑战

推荐相机系列

推荐传感器/功能

诊断

使最精细的解剖结构清晰可见并进行可重复的记录

uEye CP | uEye ACP | uEye XCP

索尼 STARVIS 2 IMX662、IMX664、IMX675、IMX676、IMX678(高光灵敏度和动态范围)

人工智能辅助诊断

直接分析图像数据并支持自动化决策

IDS NXT malibu

集成边缘人工智能,索尼 IMX900 (Pregius S) 或索尼 IMX678 (STARVIS 2)

眼科

以高对比度和色彩保真度捕捉视网膜、眼底和眼部结构

uEye CP | uEye XCP | uEye SE

索尼 STARVIS 2

眼动追踪

实时捕捉极快的眼球运动

uEye EVS | uEye CP

基于事件的传感器技术,索尼 Pregius S 或 STARVIS 2,近红外 (NIR),紧凑型设计

内窥镜检查

在光线受限的情况下实现紧凑集成

uEye XCP | uEye LE

索尼 STARVIS 2(低光、近红外灵敏度、HDR)

显微镜

精确成像细胞结构和微小细节

uEye CP | uEye ACP

索尼 STARVIS 2(用于静态图像采集)
索尼 Pregius / Pregius S(用于运动),方形传感器(例如 IMX676)

实验室自动化

自动化、采集和评估样本

uEye CP | uEye ACP | uEye LE

用于移动样本的索尼 Pregius / Pregius S,用于低光照和色彩应用场景的索尼 STARVIS 2

数字病理学

快速且无失真地数字化显微镜载玻片

uEye Warp10 | uEye SE

索尼 Pregius IMX5xx(用于高数据吞吐量的 10 GigE)

外科成像

具有低延迟和良好色彩还原的高分辨率实时成像

uEye CP (GigE)

索尼 STARVIS 2,HDR

放射治疗

安全地定位患者并记录治疗过程

Nion (3D) | uEye CP | uEye LE

索尼 STARVIS 2,高色彩稳定性,HDR

患者监护

非接触式监护患者并记录事件

uEye SLE | uEye SCP | uEye SFA

流媒体与事件记录,用于移动样本的 Sony Pregius / Pregius S,用于低光照和色彩应用场景的 Sony STARVIS 2

患者定位 (3D)

捕获精确的深度信息以进行对齐

Nion

ToF 技术 (3D)

骨科与假肢学

以三维方式捕捉身体形状和运动序列

Ensenso

立体视觉

药房

确保生产和包装中的最高质量标准

uEye CP | uEye SE

索尼 STARVIS 2

仪器检查

检测损坏、污染或制造缺陷

uEye CP

索尼 STARVIS 2

为什么 IDS 相机特别适合医疗技术?

长期可用性:
IDS 为其所有自有相机系列提供长期供货承诺,从而为具有长开发、审批和生命周期的医疗设备创造了投资安全性。
产品质量:
得益于高水平的垂直整合和严格的质量标准,IDS 开发并生产了特别可靠的相机,以供长期使用。IDS 为其所有自有相机系列提供三年保修,并可付费延长至最长五年。
德国制造:
自 1997 年以来,IDS 一直在巴登-符腾堡州的奥伯苏尔姆进行开发和制造。公司拥有 320 多名员工,全球有超过两百万台相机在使用,具备多年的丰富经验。
定制开发:
IDS 在医疗和生命科学领域的 OEM 定制方面拥有丰富的经验。硬件和软件可以根据个人需求进行专门调整。
软件生态系统:
IDS peak SDK 支持 Linux、Windows 和 macOS,并有助于集成。
IDS 工业相机组图

總結:

从显微镜到内窥镜再到手术:工业相机为现代医疗和生命科学应用提供了成像基础。合适的相机取决于分辨率、光灵敏度、动态范围、帧率、深度信息、集成和数据处理等要求。

为此,IDS 提供 2D 和 3D 相机、监控和 AI 相机以及基于事件的视觉技术。STARVIS 2 传感器特别适用于严苛的光照条件,而 Pregius 和 Pregius S 传感器则在处理移动物体和精确测量任务时展现出优势。对于 3D 应用,Ensenso 立体视觉相机和 Nion 3D ToF 相机提供了用于获取深度信息的合适技术。因此,选择应始终基于具体的图像处理任务以及对图像质量、系统架构、集成和可用性的要求。

IDS, Oliver Senghaas
Oliver Senghaas
Head of Marketing

自2011年起,奥利弗·森哈斯担任IDS市场部主管,负责推动公司的全球营销战略。他负责企业传播、品牌管理、数字营销活动、公司网站及B2B网店的內容与功能开发,以及技术文档的编制工作。他的工作重点在于融合技术与创造力,使IDS在工业图像处理领域占据明确定位。

您的项目
我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!!

时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。