在深蓝色背景的两侧有不同颜色和大小的方格。

由浅入深的协助

我们统一提供全面的制造商支持!

有了 IDS NXT,您将从单一来源获得全面的支持:从最初的想法到图像分析培训和创建个人视觉应用程序,直至在系统中集成和实施应用程序 - IDS 是您解决所有问题的中心联络点。

“就是如此简单!” - 工作流
逐步实现您的应用

IDS NXT提供了一种在所有项目阶段实现目标的简单方法。了解IDS NXT组件。

带有 IDS 灯塔的屏幕显示的各种物体也会飞走。

1 收集图像数据

IDS NXT能够通过一个简单的文件存储库轻松为不同图像处理解决方案收集和导入不同来源的图像数据。

应用图像可以来自现有数据库,可以很方便地由IDS NXT cockpit和IDS NXT相机准备,也可以用智能手机轻松拍摄。

一个键盘和一个屏幕,IDS 灯塔软件就显示在屏幕上。

2 组织数据集

IDS lighthouse可以从简单的文件夹结构导入图像,同时分配类别,以进行分类或执行异常分析。

此外,ROI编辑器可以根据选择来标记用于对象检测的图像区域。

数据管理可以充分准备所有应用数据,以便进行训练和完成图像处理的相关测试。

云中的人工智能由其多层次的层次表示为一个盒子形状。

3 人工智能训练

只需按下按钮,就可以使用不同的图像和测试数据或不同规范运行一个或多个并行训练,并可以通过电子邮件了解训练状态。

使用混淆矩阵和注意力图等工具,可以在网络协议中使用测试图像直接分析和验证训练结果。这使得神经网络在部署之前能够得到精确改进和再训练。

键盘后面是一个显示 IDS 灯塔的屏幕,代表着软件的简洁性。

4 创建您的Vision应用

借助模块化编辑器(Block-based Editor)和Use Case Assistant,即使没有编程知识,也可以使用机器学习方法创建单独的图像处理序列,例如对象的检测或分类。即使马上要在智能IDS NXT工业相机上加载和执行应用,您仍然可以在云中使用图像数据集测试和调试这些应用。

带有 IDS NXT 摄像头、装有物体的传送带和机器人抓臂的工作流程。

5 运行最新AI Vision应用

可以通过IDS NXT cockpit将IDS lighthouse创建的Vision应用轻松上传到IDS NXT相机上并激活。相机上还提供了执行分类或对象检测等任务的各种Vision应用,以执行经过训练的卷积神经网络。

维护和扩展应用

IDS NXT 摄像机示意图和打开 IDS NXT 驾驶舱的屏幕。

可以通过相机的网络前端轻松地进一步编辑使用模块化编辑器创建的Vision应用。

通过新的洞察和更多图像数据,您可以通过AI Vision Studio IDS lighthouse不断改进您的神经网络,从而提高应用的吞吐量。

AI Vision:已包含所有必需的组件

IDS NXT是采用人工智能方式的整体嵌入式视觉系统,提供所需的各种工具和工作流程。这意味着:

  • 无需设置开发环境
  • 无需花费时间搜索和购买配件
  • 无需要事先了解相机编程或深度学习的知识

常见问题解答

在这里,您可以找到有关IDS NXT的常见问题的答案

快速入门指南

在此,您将找到 IDS NXT 初次用户的步驟指南