系统组件
IDS NXT工具箱
IDS NXT包含所有必要的软件和硬件组件,它们可以高效协同工作,帮助您将想法转化为现实。
如何创建AI Vision
基于云的AI Vision Studio IDS lighthouse是IDS NXT生态系统的核心。在这里,您可以根据想法打造完善的应用。为此,神经网络通过具有必要产品知识的应用图像进行训练,并打包到合适的应用工作流中。
为了从图像分析中生成与应用相关的结果并启动决策,可以在此处创建Vision应用,并直接在任何IDS NXT硬件上执行。这不需要深入的编程知识!
AI方法
使用“分类”、“检测”和“异常检测”,您可以将对象分类,检测和定位某些特征,或识别已知和未知的产品偏差。有了这套人工智能方法,AI Vision Studio可以快速高效地支持您实现各种图像处理任务。
模块化编辑器(Block-based Editor)
您不需要了解特定编程语言语法就可以实现自己的想法和图像处理思路。模块化代码编辑器将具有现有功能块的推理任务组成简单序列,通过逻辑运算、数学计算和条件if/else语句将人工智能结果链接起来。为此,所有函数和变量都可以作为容易组合的拼图块使用。
Use Case Assistant
Use Case Assistant能够帮助您开始开发自己的图像评估应用,也就是Vision应用。通过简单的查询和提示,它可以通过交互式对话框进行引导,并将所有必要的应用组件创建为IDS lighthouse中的项目。
只需选择一个最适合您项目的现成用例。我们会不断将更多应用场景添加到助手中,通过免费软件更新提供给您。
如何控制AI vision
IDS NXT相機
智能IDS NXT工业相机适用于基于人工智能的先进图像处理任务。AI加速器可以通过硬件加速执行神经网络,在AI Vision Studio中进行训练。
rio和rome型号集成了IDS出品的AI处理器“deep ocean core”。malibu系列相机则配备了来自Ambarella的专用芯片,它与高性能AI加速器协作,带来更多机内功能,可实现完美画质、实现视频压缩和生成流媒体。
在Vision应用的帮助下,他们可以独立处理各种图像处理任务,通过接口提供结果或控制自动化过程。嵌入式视觉从未如此简单!
IDS NXT操作系统
IDS NXT操作系统使图像处理任务像智能手机上的应用一样易于使用和更改。这个基于应用的概念可以使您的人工智能视觉项目直接投入现场应用环境,而无需任何额外的编程工作。
定期的操作系统更新扩展了智能相机的功能,使其适合各种各样的应用。
REST Web服务
通过RESTful web服务(表述性状态转移,Representational State Transfer),IDS NXT相机提供了一个与平台无关的接口,可以在没有额外软件或网关的情况下轻松与其他种类的设备联网。
这样就可以访问和控制IDS NXT相机及其运行的Vision应用的参数、功能和结果,用于同一网络中的所有设备。
OPC UA Server
IDS NXT相机使用标准化的OPC-UA工业协议,以相同的语言与机器和PLC直接通信。
这样不需要额外的硬件或编程工作,就可以将智能相机直接集成到工厂自动化中。从而尽可能缩短了从调试到在工业应用中投入生产使用所需的时间。
IDS NXT rio&rome成为开放平台
您想根据自己的需求,在没有任何限制的情况下,实现完全独立的图像处理工作流程,还是想将分类或对象检测与经典图像处理任务相结合?
IDS NXT Experience Kit
IDS NXT Experience Kit创意工具包已经包括了您需要的各种组件,可以实现您自己的人工智能Vision应用并将其投入生产环境。
捆绑产品包括一台配有 160 万像素索尼彩色传感器的 IDS NXT rio 相机、千兆以太网电缆、电源、三脚架适配器和高品质 16 毫米 IDS 镜头。它还附带 IDS lighthouse 许可证,可选择一个月、三个月、六个月或九个月。准备好开始使用工具包。