我们的AI视觉软件
您的人工智能图像处理解决方案所需的全部工具
借助我们的AI视觉软件,您无需编程即可实现基于人工智能的图像处理解决方案.使用IDS lighthouse实现应用程序的完整开发,通过IDS NXT cockpit轻松配置和管理AI相机,并借助Vision app在相机端直接执行灵活的图像处理任务。
IDS lighthouse: 基于云的AI Vision Studio
AI Vision Studio IDS lighthouse使图像处理在云端实现。我们提供了易于使用的各种工具,它们可以帮助完成从第一张图像到最终应用的整个开发工作流程,您无需事先掌握深度学习、图像处理或应用编程的专门知识。
即时可用
只需调用Web应用程序,然后登录,您就可以立即开始训练人工神经网络。无需创建单独的开发环境,IDS NXT Lighthouse用户可以直接使用所有功能以及所需的基础结构。
非常安全
客户和应用数据存储在非常安全的数据中心,符合《欧洲数据保护条例》(GDPR)的要求。
最佳选择
用户自行决定IDS NXT相机的推理速度和准确度。IDS lighthouse可在兼顾相机人工智能芯片性能的同时,确保最佳的训练设置。
简易应用开发
借助模块化编辑器(Block-based Editor)和Use Case Assistant,即使没有编程知识,也可以使用机器学习方法创建单独的图像处理序列,例如对象的检测或分类。作为Vision应用,这些过程可以直接在IDS NXT设备上执行。
優異的性能
作为一项云服务,IDS lighthouse使用微软Azure的数据中心和网络架构。
從不間斷的更新
作为软件即服务(SaaS),IDS lighthouse始终保持最新状态。我们持续关注人工智能培训平台的维护、服务和进一步发展。用户可享受免费功能更新。
功能
IDS NXT cockpit:配置和设置AI相机
IDS NXT cockpit 可访问 IDS NXT AI 相机所有重要设置和功能。用户友好的界面使安装和配置 Vision app 变得简单,并能便捷地设置相机应用程序以实现运行时操作.
Vision app:一台相机,无限可能
借助Vision app,IDS NXT相机上的图像处理任务可像智能手机应用程序般灵活便捷地使用。用户可自主决定相机执行的任务——从简单的条形码识别到复杂的人工智能分析。相机能够同时执行多项任务,并将经典图像处理与人工智能分析相结合.
您可以在这里找到我们当前的Vision app: