我们的AI视觉软件

您的人工智能图像处理解决方案所需的全部工具

IDS lighthouse 软件的徽标,采用灯塔图标

借助我们的AI视觉软件,您无需编程即可实现基于人工智能的图像处理解决方案.使用IDS lighthouse实现应用程序的完整开发,通过IDS NXT cockpit轻松配置和管理AI相机,并借助Vision app在相机端直接执行灵活的图像处理任务。

云中的人工智能由其多层次的层次表示为一个盒子形状。

IDS lighthouse: 基于云的AI Vision Studio

AI Vision Studio IDS lighthouse使图像处理在云端实现。我们提供了易于使用的各种工具,它们可以帮助完成从第一张图像到最终应用的整个开发工作流程,您无需事先掌握深度学习、图像处理或应用编程的专门知识。

即时可用

只需调用Web应用程序,然后登录,您就可以立即开始训练人工神经网络。无需创建单独的开发环境,IDS NXT Lighthouse用户可以直接使用所有功能以及所需的基础结构。

非常安全

客户和应用数据存储在非常安全的数据中心,符合《欧洲数据保护条例》(GDPR)的要求。

最佳选择

用户自行决定IDS NXT相机的推理速度和准确度。IDS lighthouse可在兼顾相机人工智能芯片性能的同时,确保最佳的训练设置。

简易应用开发

借助模块化编辑器(Block-based Editor)和Use Case Assistant,即使没有编程知识,也可以使用机器学习方法创建单独的图像处理序列,例如对象的检测或分类。作为Vision应用,这些过程可以直接在IDS NXT设备上执行。

優異的性能

作为一项云服务,IDS lighthouse使用微软Azure的数据中心和网络架构。

從不間斷的更新

作为软件即服务(SaaS),IDS lighthouse始终保持最新状态。我们持续关注人工智能培训平台的维护、服务和进一步发展。用户可享受免费功能更新。

功能

IDS 灯塔主页截图。

基于云的开发环境

  • 无需安装或设置,始终保持最新
  • 无需再忍受缓慢过时的开发系统
  • 可以根据项目动态调整训练性能和存储空间
  • 免维护!我们负责平台,因此您可以完全专注开发应用
  • 只需注册一个IDS客户帐户
  • 新客户获赠IDS lighthouse一个月免费使用权
IDS 灯塔的数据管理器截图。

管理图像数据

  • 导入任意数量的图像并将它们整理到数据集中
  • 导入向导可以帮助进行分类和整理
  • 易于使用的ROI工具可以标记重要的图像内容
  • 将您的图像应用知识数字化,并使用它来为图像处理组织训练和测试场景。
来自 IDS 灯塔的 Augement 图像数据截图。

扩充图像数据

  • 在训练过程开始之前自动修改和扩充图像数据
  • 最大限度地表达图像特征和变体训练
  • 系统会提出修改建议
  • 确保稳定和可重复的分析结果
从 IDS 灯塔拍摄的人工智能列车截图。

训练AI

  • 只需按下一个按钮,即可将您的应用知识转移到神经网络
  • 可以使用不同配置和图像数据进行并行训练
  • 全自动训练流程电子邮件通知
  • 完成的神经网络的最大推理次数由您决定
IDS 灯塔培训结果如图所示。

分析人工智能

  • 每个训练历史记录都会告知所实现的准确性和所用的参数。
  • 检查、比较和管理训练结果
截图 Confusion Matrix aus IDS 灯塔。

验证和理解人工智能

  • 使用测试图像运行的自动测试提供最新的验证数据
  • 混淆矩阵有助于评估经过训练的分类网络的性能
  • 注意力图实现决策相关像素区域可视化
  • IDS NXT让您了解AI黑匣子的秘密
您可以在网站上查看 IDS 灯塔应用程序,选择使用案例。

Use Case Assistant

  • 简化每个人工智能Vision应用的实现
  • 提供各种预构建任务模板
  • 在几分钟内完成可自行配置的视觉工作流程
  • 生成的Vision应用可在最新的IDS NXT相机上直接执行
Blockly aus IDS 灯塔截图。

模块化Vision应用编辑器

  • 使用模块化编辑器逐个创建和修改图像评估
  • 不需要事先具备文本方式编程语言知识
  • 使用易于理解的功能块为任何人开发“无代码”应用
  • 在云端开发和测试,在最新的嵌入式视觉设备上运行
等距计算机插图,背景为蓝色屏幕,配有白色“X”标志。

IDS NXT cockpit:配置和设置AI相机

IDS NXT cockpit 可访问 IDS NXT AI 相机所有重要设置和功能。用户友好的界面使安装和配置 Vision app 变得简单,并能便捷地设置相机应用程序以实现运行时操作.

Vision app:一台相机,无限可能

借助Vision app,IDS NXT相机上的图像处理任务可像智能手机应用程序般灵活便捷地使用。用户可自主决定相机执行的任务——从简单的条形码识别到复杂的人工智能分析。相机能够同时执行多项任务,并将经典图像处理与人工智能分析相结合.

您可以在这里找到我们当前的Vision app:

等距图形:显示器显示“异常”、“检测”、“分类”。