Ensenso SDK 单一软件本版对应所有的Ensenso 3D 相机

来自 IDS Ensenso 软件开发包的红外图像。
SDK 应用程序前的 Ensenso 徽标

Ensenso PartFinder

Ensenso PartFinder允许您加载自己的CAD几何图形,并在Ensenso 3D相机的点云中定位这些图形。它可以综合使用深度信息、表面法线和纹理数据,因此可以解决棘手的定位任务。普通NxLib中包含了PartFinder功能,不过需要单独的许可证才能使用。我们在这一Tencent 会话中向您详细介绍了此功能。

作为半全局匹配符号的点云图示。

半全局立体匹配

高度并行的半全局立体匹配保证每个XYZ轴的高密度,高品质的深度影像。

帶有工作區域校準箭頭的校準板圖示

Workspace 校正

透过Ensenso校準板轻松定义工作区(workspace)坐标系

作为虚拟视图符号的远心高程图像图。

虚拟视图Virtual Views

具有固定像素大小以及方向的远心高度图能够简化处理过程。

用於手眼校準的機器人坐標系統圖示

手眼校正

移动校正以及固定相机至六轴关节机械手臂

几个基本体的象形图,作为原始装配的符号。

原始配件

从点云数据中得到几何物体像是阶层,球体,圆柱体等。

圖示:校準板、相機和用於圖案追蹤的箭頭

图案测量

準确的测量校正板的位置至Micrometer以及即时旋转。

各种标点符号的象形图,作为基于 JSON 的应用程序接口的符号。

以JSON为基础的API

使用基於JSON,C,C++以及C#,结构的面向对象且容易扩充的API。

圖示:API 存取與介面作為遠端連線的象徵

远程连接

透过DLL接口或是TCP远端API访问,轻松地交换你的进程或是数据配置。

多台立体摄像机的图示,作为多视图的标志。

Multi-View

结合复数立体视觉相机做同步单一拍摄来制作纹理点云图。

作为场景渲染符号的虚拟 3D 图示。

Scene Rendering(场景渲染)

从复数相机撷取的3D视觉化的纹理表面

用于 Ensenso 3D 相机的 PatchMatch 立体匹配符号。

PatchMatch 立体匹配

用于查找不同图像部分之间对应关系的随机算法可在一次运行中实现整个工作空间的立体匹配(可选择是否与FlexView一起使用)

NxView

NxView是一个含有源代码的示例程序,演示了NxLib的主要功能。它可以打开一个或多个立体或彩色相机,并可将捕获的纹理以及深度信息可视化。曝光时间,binning,AOI,以及立体匹配等参数可以交互调整。

NxLib

NxLib 是我们SDK主要的核心Library。包含了立体匹配演算法,校正以及处里的功能。

范例程序

HDevelop Scripts 以及 numerous C, C++ 跟 C#示例程序让NxLib API更容易使用。