IDS uEye EVS Event-based Kamera.

uEye XCP-E | XLS-E 事件的像机

只检测像素变化的相机。
移动信息以数字方式捕捉,而静态信息则被忽略。

与生成完整百万像素图像数据的传统工业相机不同,基于事件的相机仅识别每个独立传感器像素处的对比度变化。这些变化作为独立事件实时传输,而不动数据则完全省略。

Sony 和 Prophesee 徽标

基于事件的视觉传感器"(EVS)由索尼公司和 Prophesee 公司共同开发。

如果您想进一步了解基于事件的成像技术,请阅读我们的技术文章。

Sony Prophesee IMX636

略有不同的传感器

它采用独特的基于事件的传感器技术,只捕捉图像中的相关运动:地点、时间和方式每个像素基本上都是一个高灵敏度的运动探测器。

  • 1280 x 720 异步智能像素
  • 感光度高达 80 毫微光,120 分贝 HDR
  • 时间分辨率为 1μs 的场景控制事件
  • 数据量可变(比图像传感器少 10 到 1000 倍)

特点和应用

检测极快的进程

时间分辨率,即两个连续像素事件之间的最小可测量时间差,小于 100 微秒。这意味着,即使是最快速的动作,也能以超过 10,000 FPS 的帧速率捕捉,而不会出现运动模糊。因此,图像之间不再存在 "盲点"。

应用实例

  • 高速计数
  • 分析振动频率和振动模式
  • 超慢动作,用于分析最精细的运动动态
  • 对无人机和无人驾驶航空器(UAV)的探测/跟踪或控制

极高的动态范围

uEye EVS系列相机即使在近乎无光的环境下也能确保成像效果。由于采用了像素技术,索尼 IMX636 甚至可以识别 0.08 lux 的对比度变化。由于对高光值进行了对数处理,即使在非常明亮的场景中,灵敏度也超过了基于图像的传感器。

应用实例

  • 复杂照明条件下的过程监控
  • HDR 驾驶辅助系统
  • "图像 + 事件",由于 RGB 和 EVS 摄像机同步,即使在光线条件差的情况下也能高速拍摄清晰图像

结果而不是原始数据

受到人眼的启发,索尼和 Prophesee 的神经形态传感器技术只能捕捉像素运动,并将数据与坐标和时间戳一起传输。可以直接获得可用的结果,而不是每个像素的亮度值。

应用实例

  • 跟踪移动物体
  • 分析最小颗粒的运动
  • 对无人驾驶航空器(UAV)和自动导引车(AGV)的探测/控制

高效的数据处理

由于只捕捉变化而忽略静态区域,因此与基于图像的相机相比,需要处理的数据量大大减少。这样可以节省内存和计算时间。

应用实例

  • 本机运动分割支持嵌入式运动分析
  • 连续交通数据采集
Metavision 徽标

Sony Prophesee IMX636

直接来自制造商的软件

通过与 Sony 和 Prophesee 的紧密合作,uEye EVS 像机可以直接与传感器制造商的软件工具集成。您可以在相应型号相机的下载区找到开始使用所需的一切。

了解我们基于事件的像机模型

从后面和前面看 uEye XCP-E。

uEye XCP-E:
最小 IDS 尺寸中的基于事件的工业相机

  • 紧凑型压铸锌外壳(29 × 29 × 17 毫米)
  • 用于使用标准镜头的 C 卡口适配器
  • 采用可拧紧的 USB micro B 接口,固定可靠
  • 可通过 USB 或I/O连接器供电
uEye XLS-E 是板级版本,配有 2 种不同的镜头支架。

uEye XLS-E:
用于嵌入式应用的基于事件的板级像头

  • 超小型板级像头(29 × 29 × 7 毫米)
  • 如此小巧,可以直接放入镜头架中
  • 带 Micro-B 连接器的超高速 USB3 相機
  • 可提供或不提供 C/CS 或 S 卡口镜头支架
  • 发热量最小
Jürgen Hejna, IDS 产品经理(2D机器视觉)

“基于事件的摄像机可实现低至微秒级的出色时间分辨率,是高动态场景的理想选择。捕捉物体快速运动的最佳先决条件,同时不会丢失基于图像的传感器不可避免的信息。”

— Jürgen Hejna,IDS 产品经理(2D机器视觉) —

客户对uEye EVS工业相机的评价

“在基于事件的摄像技术的帮助下,帧频可达到每秒 10,000 帧,而这只需要标准的 PC 接口,如每秒几千兆位的 USB 接口。基于事件的模型本身的价格大大低于相应的高速摄像机。”

— André Brunn博士,ILA_5150 GmbH 开发部负责人 —