uEye XS 带自动对焦功能的微型工业相机

特别小巧的 IDS uEye XS 工业相机。

小巧、简单、方便 - 500 万像素自动对焦相机,适用于工业领域

无论是手持式扫描仪、机械臂还是护照照相机:微型 uEye XS 摄像头都能确保拍摄对象始终保持完美对焦。得益于自动对焦功能,这款相机能够自行完成所有这些工作--它能在 10 厘米的距离内提供始终如一的清晰图像和视频。除了 500 万像素 CMOS 传感器外,许多实用的自动功能也有助于优化图像质量。这款巧夺天工的自动对焦相机的小巧外壳中隐藏着令人难以置信的功能!

USB2

自动对焦

自动图像控制

色彩校正

紧凑型设计

即插&即用

12 克

迷你相机,完美清晰的图像和视频

自动功能确保高图像质量

如果您重视良好的图像质量,您就会期望图像清晰,而且色彩还原自然,对比度和谐。因此,除了自动对焦功能外,uEye XS 还配备了更多实用的自动功能,这些功能都是众所周知的消费类技术,可提高图像质量。这包括白平衡、曝光和增益。因此,相机在任何情况下都能呈现最佳效果。如果您想进行更精确的微调,可以在 SDK中进行适当设置。

IDS peak 中可调整的自动功能截图
黑色 uEye XS 攝影機安裝在銀色三腳架上,側面連接電纜。
uEye XS 摄像头,高度规格为 26.4 毫米,配备高清和全高清图标

体积小,重量轻

自动对焦摄像头适用于任何应用

uEye XS 的尺寸仅为 26.4 毫米 x 23 毫米 x 21.7 毫米,采用成熟的 USB2 接口。这使得该相机不仅体积小,而且重量轻:仅重 12 克,非常适合作为移动光学设备的嵌入式组件,例如用于眼科和皮肤科。此外,从VGA到500万像素,该款相机有八种图像格式可供自由选择和轻松切换。这款迷你相机支持集成的JPEG压缩功能,还可用于播放720p(准高清)或1080p(全高清)的流媒体视频。

一位女士坐在醫療設備前,設備背面放著一台平板電腦。

医疗技术

得益于自动对焦功能,相机能准确显示您感兴趣的内容。该模型易于集成,例如可集成到用于诊断、治疗和康复的移动设备中。

年轻女子站在售票机前

站亭系统

在自动取款机和护照拍照机中,摄像头与拍摄对象之间的距离永远不会完全相同。幸运的是,uEye XS 可以自动对焦,确保图像和视频的清晰度。

通过传送带快速运送包裹

采摘和物流

这款微型自动对焦相机能有效识别条形码、标签和其他物体特征。这使它成为分拣产品以及用于各种物流流程的理想选择。

将带有条形码的包裹交给他人

质量控制

无论是入库货物还是传送带:任何希望捕捉物体细节并分析图像信息的人都会从 uEye XS 等自动对焦相机中获益。

uEye XS 入门套件,含黑色小三脚架和 USB2 电缆

uEye XS 入门套件让您轻松上手

您想尽快、轻松地评估您的应用程序如何从 uEye XS 微型自动对焦相机中获益吗?那你应该仔细看看入门套件。除了 USB2 相机,它还包括一条合适的电缆、一个三脚架适配器和一个三脚架。如需了解更多信息,请联系我们的销售团队或访问我们的网站商店。