uEye相机 创新
IDS 的创新
作为一家创新型图像处理公司,我们的特点是什么?
在 IDS,创新是我们一切工作的核心。我们的颠覆性思维使我们能够认识到未来的需求,并设计出面向未来的可持续应用。我们的强项之一是将消费技术应用于工业领域。
2004 年的一个里程碑是推出了第一台带 USB 接口的工业相机。它为进一步的开创性发展奠定了基础,包括支持人工智能的摄像头,可直接在 "边缘 "进行智能图像分析。
通过会员资格、资助项目以及与初创企业的合作,我们创建了一个强大的网络,促进知识交流,推动整个生态系统的进一步发展。
我们的创新流程
自 1997 年成立以来,我们一直将简约与进步相结合,为视觉市场提供最佳的用户体验。我们秉承 "如此简单 "的理念,开发直观的硬件和软件。创新是我们企业文化的核心组成部分。
我们的开放式创新流程邀请所有员工献计献策,并共同讨论、验证和进一步发展这些想法。所有领域之间的密切合作以及客户的深入参与,确保了经验与新方法的完美融合。
我们的企业创新团队加强了我们与研究机构、初创企业和公司之间的网络和交流。这就创造了一种生动活泼的创新文化,在这种文化中,每个人都能相互学习,开拓新的视野。通过这种方式,我们不仅推动了产品和工艺的进一步发展,还开辟了新的业务模式。
体验创新
IDS 不断探索用于工业视觉应用的新兴技术和系统概念。精选项目作为评估平台提供,使开发人员和 OEM 能够验证新方法并加速未来的开发项目。
GMSL2 Discovery Kit
使用 GMSL2 评估嵌入式视觉
用于现代嵌入式视觉系统的评估平台,具有智能相机模块、GMSL2 技术和 NVIDIA Jetson Orin NX。
主动对焦控制
您的应用塑造了明天的解决方案
具有不同物体距离的应用对于视觉系统来说可能具有挑战性。分享您的需求,帮助我们开发未来配备主动对焦控制的相机,以适应实际应用。
我们的生态系统
IDS 很荣幸能成为超区域大型网络的一部分。我们的总部位于海尔布隆人工智能区,这里是欧洲最具活力的技术中心之一。在这里,我们被一流的机构和创新型初创企业所包围。
作为一家领先的工业相机制造商和图像处理公司,我们注重开放式创新,并与客户、研究机构和初创企业等外部合作伙伴密切合作。
这使我们能够汇集专业知识,以更高效和以市场为导向的方式推动创新。如果您有兴趣与我们合作,请随时与我们联系,我们期待着与您交换意见!
会员身份
合作项目:装有人工智能视觉系统的机器人在磨坊里玩耍
"磨坊 "是一款双人策略棋盘游戏。要想获胜,就必须高瞻远瞩。当机器人与人工智能相结合时,这一点就变得尤为有趣。坎普顿应用科学大学的四名学生接受了这一挑战。他们开发了一种机器人视觉系统,能够像人类一样玩磨坊游戏。
作为 IDS NXT 产品赞助的一部分,我们很高兴能为这个激动人心的项目提供支持,IDS NXT 是我们用于智能摄像机的完整系统
如需合作,请联系我们!
您对合作或联合项目感兴趣吗?我们期待与您见面!请填写表格,我们将尽快与您联系。
目前,我们正在特别寻找以下领域的新创企业和研究项目:
硬件:工业相机和传感器的新技术方法
软件:图像识别的创新应用
工艺优化:自动化和改进工业流程