一名身穿防护服的妇女正在观察显微镜。

相机在医学与生命科学领域大显身手 满足实验室和诊断的最高质量要求

相机在医疗技术和生命科学领域承担着巨大的责任,适合非常广泛的应用。它们确保了手术器械生产的最高质量标准,助力实验室样本分析,并支持诊断和康复工作。在这里了解IDS相机在图像质量、可靠性和耐用性方面是医疗部门首选的原因。

相機的优质产品
耐用性,定制解决方案(CSS)

如果相机要用于医疗设备和系统,硬件和软件的耐用性至关重要。同时,客户通常需要进行特殊调整:无论您希望相机外壳适合您自己的配色方案或展示公司名称,还是希望对硬件进行定制(我们的定制方案无所不包,小到配备不同连接器,大到完全定制PCB设计),抑或为客户打造专属软件配置,IDS团队非常擅长CSS工作,一定能满足您的要求。欢迎与我们联系,我们将说明各种技术可行的方案!

丰富选择:即便在弱光环境中也能提供出色图像质量

IDS是工业相机市场的领先厂商之一,为客户提供种类繁多的相机和图像感光元件产品组合。相机在医疗科技领域表现尤为出色,我们的高分辨率型号即使在弱光环境下也能可靠地展现精细细节,并且可以通过可配置的颜色校正和其他图像处理功能提供准确的颜色表示,广受用户欢迎。

我们还专门为显微镜应用打造了配备索尼方形感光元件的版本,这些感光元件在近红外范围非常灵敏。相机还有一大优势:许多型号采用了特殊橡胶密封,具有防尘保护功能。不仅如此,我们的相机在德国制造并经过严格检查。

内窥镜和显示内窥镜结果的屏幕
姿态缺陷诊断设备
借助IDS相机实现玻璃瓶质量控制

质量控制;多相机AI系统检测

在灌装疫苗时容不得一点瑕疵。这一案例研究展示了高性能相机在疫苗小瓶检查中的作用,以及相机的高分辨率感光元件和高帧率所带来的优势。

手將血液儲備分裝至48個容器中,以供後續分析。
血液分析
一位女士透過眼科儀器觀看,眼科驗光師站在她身後。
眼科
腳印將透過軟體進行各種分析。
矫形外科
IDS相機在輸送帶上檢查藥品包裝。
疫苗和片剂的生产
醫生在MRI機器旁進行腦部掃描,患者躺臥在機器上。
影像诊断学
白色房间,医疗技术设备朝向沙发。
外科手术机器人

“无论是眼科、骨科、放射科,任何想要为医疗用途寻找高质量强大相机的人都能在IDS找到合适的型号。IDS不仅提供强大的硬件,还提供强大的软件。您可以利用IDS peak对相机功能进行详细测试,并根据自己的应用进行优化。"

— Christina Kühl - IDS Key Account Manager Medical —
克里斯蒂娜·库尔的肖像
IDS 工業相機的各種型號並排擺放在白色背景上。

适用于医疗和生命科学领域的工业相机

这只是目前图像处理功能支持的众多可能性的一小部分。我们的多功能2D uEye 工业相机系列可以集成到不同的应用中。借助IDS NXT相机,我们还为您提供紧凑型智能嵌入式视觉相机,可以自动实现人工智能。得益于一站式AI解决方案IDS NXT,用户无需任何深度学习、图像处理或编程方面的专业知识,就可以为他们的应用设置和使用智能相机。uEye Live 工业监控摄像机提供流媒体和事件记录功能,无需 PC,也无需对过程监控进行应用编程。

我们的 Nion 3D ToF 相机非常适合物流、自动化和机器人领域的应用,这些领域需要在实际生产速度下获取精确的 3D 数据。 结合具备立体视觉功能的灵活且高性能的Ensenso相机,3D视觉在自动化领域开辟了广阔的应用前景。

请联系我们的销售团队。我们很乐意协助您办理申请事宜!