您没有可比较的项目。
我们的案例研究展示了来自众多行业的应用实例。通过以下案例,了解IDS相机如何实现创新的图像处理解决方案。
uEye XLE 为结合了人工智能分析和眼球跟踪的可追溯质量检测的显微镜工作站提供图像数据。
uEye LE 相机能够对电池组装过程中的间隙填充材料进行可重复的质量检测。
配备uEye XC相機的AI系统可直接捕捉叉车上的装载过程,并实现自动化、高效的文档记录。
人工智能支持的质量控制:如何通过 uEye XCP 的“auros for quality”可靠地检测高反射金属组件上的最细微表面缺陷。
富有远见的智能农业:Farmsort.one 为种植农场提供紧凑高效的工业级马铃薯分选解决方案。
多相机图像处理技术如何让高动态等离子体喷流清晰可见——精准、同步且三维呈现。
高效的货物处理:利用图像处理技术对标签进行准确检测和识别。
面向直销商的智能农业:Karevo DUO85 的人工智能视觉系统能够检测缺陷和异物,从而提高产量并提升产品质量。
基于预训练机器学习(preML)与IDS uEye XC的灵活AI检测:实现快速集成、无代码训练及制造商制造过程中的精准质量控制。
IDS 相机与 vvvv 平台让参观者能够创造互动式博物馆体验,并留下自己的数字足迹。
数字化制造:Ensenso 3D相机可在飞机制造中实现精准的钻孔标记。
当速度变得危险时:IDS uEye LE相机在ASWC系统中精准记录驾驶行为,兼具移动性、安全性与互联性。
两台uEye XC相机配合人工智能算法,实现了二手服装的精准分拣。
自动化最终检测:IDS USB 3 XCP相机+AI解决方案"auros for quality"可靠保障质量。
工业 4.0 技术人员培训:德国学生制造分拣机,体验图像处理和人工智能的自动化。
在连载故事的第 3 部分,我们将进行游戏:机械臂与人类玩 "石头、剪子、布 "的游戏。
对基于粉末床的高动态激光束熔化各种材料和部件几何形状的研究,为了解增材制造过程中激光与材料的相互作用提供了宝贵的见解。
IDS 相机可确保精确的微型 LED 焊接和芯片粘接,从而最大限度地提高半导体生产的精度、生产力和效率。
借助人工智能和 uEye CP 工业相机,精确自动记录轮渡乘客人数。
高速粒子分析:IDS 的极高分辨率 10GigE 工业相机可实现实时动态图像分析 (DIA)。
物体相关导航研究:IDS 和 AI 的 USB3 uEye LE 像机如何实现关键基础设施的自主检测。
基于事件的 uEye EVS 像机可实现高效、经济、高分辨率的流量可视化和量化。
配备 uEye XC 自动对焦相机、人工智能和 egde 计算的先进图像处理系统为(汽车)行业的视觉最终检测带来了变革。
小巧、轻便、明亮、功能强大:配备 IDS USB3 视觉相机的眼科系统使眼科疾病的诊断更加精确。
借助基于人工智能的一体化视觉系统 IDS NXT,测试多层镶木地板的胶合接缝。
配备近红外/微光工业相机的望远镜使天文学家能够透过星尘,拍摄到富有洞察力的行星图像。
高精度监控:IDS 提供的嵌入式摄像头可对高真空室中基于激光的核聚变实验进行精确定位和高效监控。
IDS 摄像头用于在半导体生产的关键工序--焊线过程中对最细焊线进行位置检测和质量保证。
(用于测量水体的(半)自主水面舰艇,配有集成式 uEye FA 相机,可绘制河流和湖泊的 3D 地图。
智能机器人辅助卸垛机可自动将纸箱、包装袋或集装箱等任何包装货物从托盘上卸垛,无需停机。
我们系列作品续集的第 2 部分讲述了如何让 Vision app 作为 AI 对手进一步处理所识别的手势。
具备智能图像处理功能的污染物检测系统用于生物垃圾的纯度分类。
智能且快速集成:用于机械臂的AI视觉自动化解决方案可大幅缩短制造任务的周期。
Sebastian Trella对技术和机器人充满热情。在他自己的博客中,他总是勇于迎接新挑战。
配备Ensenso C相机的3D测量系统用于检查堆垛容器和机器人自动装卸组件工作。
为研究衰老过程,人们采用嵌入式显微镜方案测量失重状态下衰老情况。
基于图像的自动化检测系统优化了刚性内窥镜的质量保证和控制,提高了患者的安全性。
非接触变形测量在研究纺织品储存或展示的最佳保存条件方面大显身手。
为工业洗衣房打造的智能自动化解决方案弥补了熟练劳动力不足并有潜力帮助纺织业节省成本
配备Ensenso 3D相机的自动驾驶机器人辅助系统自动放置带纱线卷筒的筒子架上。
使用uEye CP工业相机对背部、脊柱和骨盆以及腿轴进行光学4D测量。
英国农业工程研究团队和机器专家使用IDS相机开发采收机器人.
IDS uEye+工业相机助力智能机器人自动除草,避免使用除草剂
采用IDS可靠的uEye CP工业相机能够防止损坏昂贵的工具,并且避免在冲压成型技术方面付出相应的成本。
配备GigE工业相机的自动多摄像头系统根据30多种标准来检查枝桠材的尺寸和表面
用于记录内部物流过程的出口自动拍照系统。
采用Ensenso 3D相机进行单件物品拾取的机器人解决方案,能够全自动抓取未知物体且无须事先训练。
使用GigE工业相机和智能软件对玻璃瓶进行尺寸和表面检测的自动检测系统。
使用USB 3 uEye CP工业相机和人工智能对食品行业中的塑料瓶盖进行质量控制。
结合了自主视觉引导抓取技术与共享触觉控制技术的机器人系统,可在危险环境中处理复杂任务。
在零重力状态下,基于相机的3D打印工艺可降低未来太空任务成本。
采用Ensenso 3D相机的自动视觉解决方案,使机器人能够以不同的方式处理物体,并自动取放未知物品。
深度学习检查员使用AI和uEye GigE Vision相机自动检测具有多种检测功能的复杂装配体。
水下航行器的导航相机确保准确确定水下设施的相对和绝对位置。
通过集成3D图像处理的自动码垛,可以最大限度地提高无人仓库的灵活性和效率。
便携式检测系统使用热成像相机以及带有自动对焦功能的uEye LE相机来检测复合材料的薄弱点。
利用人工智能进行基于图像的自动质量控制,可以节省时间和金钱,减少投诉。
认知辅助系统通过数字化测试流程为员工装配提供便利,确保零缺陷质量。
采用两台uEye USB相机的微区X射线荧光光谱仪支持最小的颜料颗粒和较大的颜料层厚度检测。
借助用于木材行业的3D机器人视觉应用,可自动打印各种木梁。
借助光学直线度测量装置,可在机械和工厂工程领域通过相机提供零部件直线度和平面度测量。
对海鱼样本进行自动化光学检测,以确定海鱼体内可能含有的寄生虫的活力
[nbsp]
使用GampBOX有助于遵守GAMP规范,从而确保产品可追溯性,避免产品混淆或假冒。
借助三台uEye LE相机,传感器实时检测胶珠,确保材料沉积质量合格率达到100%。
在KIT研究所内,科学家们正在对配备Ensenso 3D相机学习自主完成任务的机器人开展研究。
使用集成Ensenso 3D相机的料箱取件机器人单元抓取小零件的速度创历史记录。
iDS 的USB3.0 LE 工業相機提供法國公司所開發的自行車手的分析系統的運動序列。
使用配备Ensenso 3D相机的自动化检测系统确保汽车行业压铸零部件的质量。
通过实时记录尺寸偏差自动控制车身结构中的粘接接头
使用USB 3.0 相机的携带式複合材料光学检测仪器可以提供可重複的测试结果,以及建立文档。
在汽车行业中应用Ensenso 3D相机,对泡沫零件进行自动裁边,以保证质量。
在料箱取件机器人中集成Ensenso N35相机,帮助兽医拾取和分拣导管,从而提高工作效率。
在3D检测单元中集成Ensenso N35相机,实现对产线零件的全自动检测,提高制造业的生产效率。
在检测机器人单元中集成强大的IDS相机,即使在极端天气下,也能对存在爆炸隐患的区域进行安全检查。
海浪的形态和运动是海岸形态学的核心要素。借助IDS USB 3相机,可以探测海浪动态。
新加坡南洋理工大学开展的一项前景广阔的研究项目:通过集成Ensenso N 35相机,机器人可持续独立组装家具。
在基尔亥姆霍兹海洋研究中心(GEOMAR)的自主水下航行器中集成IDS的USB 3相机,可以调查气候变化对海洋生物所产生的影响。
在模块化实验室机器人系统中集成USB和GigE相机,实现实验室的自动化,提高生物分析过程中高通量定序处理流程的效率。
借助IDS的USB相机,更精准地量度高尔夫球员的差点:为运动分析捕捉和提供高质量的视频文件。
在法医调查中应用IDS USB3相机,通过自动人脸识别获取3D人脸模型,以顺利开展调查。
在多旋翼机中安装集成IDS USB 3板级相机的嵌入式视觉系统,实现对受灾地区的实时监测。
对表面组装的印刷电路板进行首件检验(FAI)——借助USB 3.0相机技术实现自动化解决方案。
在光罩写入机中搭载的USB 2单板相机可以精准长宽比准确快速地写入光罩。
在基于视频的液滴形状分析系统中搭载高分辨率的USB 3.0相机,可实现接触式角度测量。
专业自行车量身设定:借助USB 3相机,及时发现骑乘者位置不正的问题,并为其寻找理想的骑乘位置。
集成USB 2 uEye LE板级工业相机的3D扫描仪可自动测量植物的高度和体积,从而监测植物的生长情况。
在木材加工业实现全电子化测量,应用Ensenso立体3D相机对圆木进行有效分类。
在虾分类系统中搭载GigE uEye RE相机,有助于在海域中捕捞时减少副渔获物的数量。
集成Ensenso 3D相机的料箱取件机器人单元可自动抓取散乱堆放的单个零件,并将零件传递至下游的生产流程。
您的项目我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!
时事通讯了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。
遗憾的是,某些国家无法下载我们的软件。感谢您的理解。
如有任何疑问,请使用我们的联系表格。