可持续性和资源保护
工业相机如何为经得起未来考验的解决方案贡献力量
无论是在工业部门(如传统设备、工厂和机械工程)还是在非工业部门(如医疗技术、物流或农业),自动化正在稳步发展。IDS打造的工业相机在这一过程中发挥着不可或缺的作用。它们已经成为许多自动化解决方案的组成部分,为增强可持续性开辟了新途径。
应用在质量保证或检查领域可减少拒收、避免投诉、退货或维修。在机器人和自动化领域,相机可以实现各方协作,在艰苦环境或单调任务中为员工提供支持。此外,机器视觉系统可以帮助降低制造业的能源消耗。通过持续不断地监控流程,它们有助于识别和优化瓶颈或低效流程。在农业和食品工业中,相机让化肥施用更加合理,可以密切观察植物生长阶段,在食品加工过程中开展质量控制。
在下面了解客户如何运用IDS工业相机!
确保消防及早介入、有效发挥作用
具有智能图像处理功能的综合森林火灾监测和信息管理系统可保护栖息地和基础设施。通过早期火灾探测和精确定位火灾爆发,系统可以大大降低火灾蔓延风险,尽可能减少对人、动物、环境和国民经济的危害。
通过我们的产品,我们助力工业和研究领域,让未来生活更美好。
优化物流,避免投诉
随着工业4.0的推进,系统和工厂的数字化、自动化和网络化正成为生产行业的焦点话题,因而也成为物流业的焦点话题。我们需要优化工作流程,以提高生产力和灵活性。为尽可能减少退货和投诉,仓库或生产设施中货物的内部可追溯性非常关键;具有智能成像能力的机器人系统成为关键驱动力。
确定生长状态和成熟阶段
简化控制过程,提高可持续性,这为农业和食品工业带来很大帮助。例如,具备人工智能的相机可以识别蔬菜的生长阶段和高度。利用这些信息,系统就可以识别不同品种,确定最佳采摘时间,并精准确定切割刀的位置等。人工智能还可以帮助确定受损区域,分选受影响的产品。
研究气候变化的影响
波浪在塑造海岸方面起着至关重要的作用。因此,它们的构成和运动方式是海岸形态的核心因素。科学家们正在研究波浪动力学,以发展具体的波浪气象学并研究它与港口基础设施或风电场等结构的相互作用。从长远来看,系统还将用来模拟气候变化的影响。
我们的工业相机,助力您的可持续发展应用
这只是如今图像处理功能的众多潜在应用领域的一小部分。我们的多功能2D uEye 工业相机系列可以集成到不同的应用中。此外,我们还提供紧凑的智能嵌入式视觉相机,它们可以自己执行人工智能任务。得益于一体化的AI解决方案IDS NXT Experience Kit,用户不需要任何深度学习、图像处理或编程方面的专业知识即可为自己的应用设置和使用智能相机。uEye Live 工业监控摄像机提供流媒体和事件记录功能,无需 PC,也无需对过程监控进行应用编程。
我们的 Nion 3D ToF 相机非常适合物流、自动化和机器人领域的应用,这些领域需要在实际生产速度下获取精确的 3D 数据。 结合具备立体视觉功能的灵活且高性能的Ensenso相机,3D视觉在自动化领域开辟了广阔的应用前景。
请联系我们的销售团队。我们很乐意协助您办理申请事宜!