机械臂在机器中移动物体

工业与自动化

智能传感器和新思维方式如何为机器人和设备提供辅助

在“工业4.0”工厂中,人工智能、边缘计算和嵌入式视觉的用确保了更大的灵活性和更高的生产力。自动化系统可靠地执行任务,且不会分散注意力,从而加快工作进程,并将误差源降至最低。作为机器人和设备的"眼睛",相机在现代工业应用中发挥着重要作用-例如:用于在线质检或零件的自动供应(内部物流)。无论是由PC提供支持还是自动化处理,凭借集成数据处理,工业相机在互联系统中也能够为后续流程发挥重要的推动作用。这听起来是不是不太现实?您可以看看以下的一些使用案例。

在现代工厂中,人和机器的协作越来越紧密。通过图像处理,机器能够处理日益复杂的任务。在工业自动化领域,让机器人了解环境并根据情况自行采取行动仍然是最大的挑战之一。因为在通常情况下,机器人只是盲目地接收固定的程序指令。因此,迅速适应新情况是它能够与人类高效协作的重要前提。具有集成数据处理功能的图像数据和工业相机提供了必要的灵活性,实现了多种应用,包括自主导航、障碍物检测或协同工作。

无需PC进行图像处理即可进行固定位置抓取和放置

为了使机器人能够以情境和目标为导向做出反应,通常需要一台工业PC来处理图像数据。基于智能视觉应用程序的IDS NXT相机能够执行图像处理,以自行定位预先训练的对象,并将其转换为(例如“抓取”和“放置”等)控制命令。 这样就无需使用PC进行“抓取和放置”,且可以支持诸如在工具箱中正确放置工具零件等应用。

智能分拣应用中的 IDS NXT 摄像机和机械臂。
DATAbility Spare AIdentifier 的螢幕截圖,顯示已識別的備用零件。
智能分拣应用中的 IDS NXT 摄像机和机械臂。
使用带人工智能的 IDS NXT 摄像头保证轮胎质量的示意图。

检测质量保证中的最小缺陷

如何保证只有完美无瑕的产品才能离开生产线?为达到这一目标,质量控制环节使用了多种的流程。从金属板的表面检查到完整性检查。在我们的应用报告《合格产品》中,您可以了解人工智能在基于图像的检测中所扮演的角色 - 尤其是当人眼难以检测到缺陷时。

用于自动卸垛任务的机械臂。
生產員工在檢測過程中獲得人工智慧的協助。
用机器人安装大型卷筒。
配備 IDS 工業相機的洗衣房中,攜帶毛巾的黃色機器人抓取臂。
IDS 工業相機的各種型號並排擺放在白色背景上。

适用于您应用场景的工业相机

这只是目前图像处理功能支持的众多可能性的一小部分。我们的多功能2DuEye工业相机系列可以集成到不同的应用中。通过IDS NXT,我们还为您提供紧凑型智能嵌入式视觉相机,可以自动实现人工智能。得益于一站式AI解决方案IDS NXT Experience Kit,用户无需任何深度学习、图像处理或编程方面的专业知识,就可以为他们的应用设置和使用智能相机。uEye Live 工业监控摄像机提供流媒体和事件记录功能,无需 PC,也无需对过程监控进行应用编程。

我们的 Nion 3D ToF 相机非常适合物流、自动化和机器人领域的应用,这些领域需要在实际生产速度下获取精确的 3D 数据。 结合具备立体视觉功能的灵活且高性能的Ensenso相机,3D视觉在自动化领域开辟了广阔的应用前景。

请联系我们的销售团队。我们很乐意协助您办理申请事宜!